This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350DBTR 编程文档请求

Guru**** 2557090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135426/bq78350-request-for-programming-documents-of-bq78350dbtr

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76920

您好!

这是来自 Hi-lo Systems 的 Willie。 HI-Lo Systems 是一家为通用编程器提供脱机编程服务的公司、我们需要您的帮助来提供下面列出的 BQ76952PFBR 文档、以便我们可以设计一个插座板、以便在我们自己的脱机编程器上对 IC 进行编程。 谢谢你。

IC:BQ78350DBTR

-客户:Hi-Lo Electronics AB

-请求:

 1.编程规范

2.编程/读取提示性电路原理图:允许至少进行编程和读取功能的简化电路原理图。

 

此致、

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    以前有一个 python 脚本示例用于编写整个固件、但在论坛上似乎不再可用。

    EVM 是所需电路原理图的良好参考。

    编程涉及将黄金映像值写入监测计。 数据闪存参数在 gg.csv 文件中提供、可从 bqStudio 的数据存储器选项卡中导出。 TRM 详细介绍了如何写入数据闪存参数。 还有一个表列出了数据闪存参数以及这些值的存储方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回复。

    对于程序/阅读建议性电路原理图、我们可以参考 EVM 板 原理图、但我们仍然需要您的帮助来告诉我们 如何处理这些未使用的引脚(例如必须为浮点型? 或拉高/拉低?) 并告诉我们是否需要知道引脚。

    关于编程规范、我们参考 TRM18.1 Dtat 闪存访问一章、我们有一些问题需要您加以澄清。

    1.所有地址是否均可编程? 如果没有、您能否告诉我们哪些地址是可编程的。

    从18.1.1最低电压开始、我们知道当 VC0-VC5的电压总和高于 有效的上电压时、数据将会更新。 从数据表中可以看出、VC0-VC5是 bq76920的引脚、但 BQ78350没有这些引脚。 此外、通过 TRM 信息表 、BQ78350将通过 bq76920进行更新、因此我们想知道是否可以在没有 bq76920的情况下进行编程。 如果可能、请向我们提供相关的编程文档以供参考。

    谢谢你。

    此致、

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    在电路板上添加 BQ76920可能更容易-电池监视器为 BQ78350供电、BQ78350将尝试与监视器交互(检查状态寄存器等)、因此我不确定在没有监视器的情况下是否会出现任何问题。 我确定在没有显示器的情况下可以进行编程、但我不知道如何建议您这样做。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    只有在数据闪存摘要表中指定的数据闪存地址是可编程的。 请注意、如果每个单元被单独校准、也许需要使用校准步骤来更新校准数据闪存。