This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404A 应用问题的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135894/ucc256404-question-for-ucc256404a-application-issue

器件型号:UCC256404

大家好、

我们的客户正在使用 UCC256404A、发现以下两个二极管的电路板上随机损坏、您能帮助检查我们是否有这两个二极管的设计指南吗? 是否有任何可能的原因导致此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    对于此 HV 充电二极管、需要考虑额定电压为1000V 和1A 的二极管。 对于 RHV、建议使用三个1.65k Ω 电阻器。

    您还需要在交流线路中的保险丝之后连接二极管。 这样、它们就可以免受浪涌电流的影响。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    客户已在此处的保险丝后面使用1000V/1A 额定二极管、但仍有故障、但对于 RHV 电阻器没有损坏。 您能帮助为该电路部分提供更多建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流侧的输入电压是多少。 您是否正在进行任何浪涌测试? 您能否分享原理图和设计计算器。 HV 充电电流时是否有任何波形?

    此致

    曼尼甘塔 P