This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18541F5:用于 LED 的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135520/csd18541f5-mosfet-driver-for-led

器件型号:CSD18541F5

大家好、

客户要求在下面的电路中将 MOSFET 用作 LED 驱动器。 LED 的用途是状态指示

CSD18541F5足够了吗? 如何计算上面环绕的电阻器值?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您的查询。 CSD18541F5是我们建议的 BSS138W 替代器件、如原理图所示。 CSD18541F5采用1.2mm2 Si LGA 封装与4mm2 SOT23塑料封装。 TI 导通电阻最大为65m Ω、而 BSS138W 为3.5Ohm、或电阻降低约~50x。 电阻器值取决于 LED 上的压降以及所需的电流大小。 R =(VCC - VF)/ILED。 我建议您验证 GPIO 驱动信号的栅极驱动电压>= 4.5V。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。

    原理图已更新。 您是否愿意检查原理图是否正确以及它们是否使用了正确的电阻器值?  

    LED 额定值为12V @480mA、即 ID (漏极输出电流)不应超过160mA。  

    再次感谢。

    此致、

    Marvin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    原理图对我来说是可以的。 FET 栅极上的10kΩ Ω 上拉电阻器将使其正常导通、GPIO 信号必须被拉低以关闭 FET、并且它必须符合12V 标准。

    谢谢、

    John