This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:请查看原理图并提出一些问题。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB216, TUSB321AI, TUSB542, TUSB542EVM, TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131516/tusb1044-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB321AITUSB542TUSB542EVMTUSB522PTUSB1002A

您好、TI 专家、

我的客户使用 TUSB1044制造了自己的 PCB、他们遇到了一些问题。

请先查看原理图;

e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_sch3.pdf

-主机端连接到 PC,目标端连接到 USB 存储设备。

问题是、如果连接器按翻转方式连接、则禁用 USB 3.0连接。 (USB 2.0已连接。)

如果连接器未翻转而连接、则 USB 3.0连接正常。

是否有任何方法可以检测主机端的翻转状态?

这里有更多问题。

TUSB1044中是否有任何与 CD 引脚相同的输出引脚? (下面的屏幕截图有关 TUSB216。)

2.是否有任何方法从外部(如 EN 引脚)复位 TUSB1044?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

    查看原理图、

    1. USB Type-C 规范不支持在两端都安装 Type-C 插座、您需要在一端安装 USB Type-C 插头、在另一端安装 USB Type-C 插座

    2.有一个 TUSB321AI 连接到 USB3.1 Type-C 连接器(主机侧)、但 TUSB321AI 端口配置为 DFP。 如果连接到 PC、则需要将 TUSB321AI 作为 UFP。

    3、谁控制 TUSB1044翻转引脚? 我无法从原理图中看到它

    TUSB216 D1P 需要短接至 D2P、D1M 至 D2M、我从原理图中看不到这一点。

    回答问题

    TUSB1044没有用于指示 连接/断开事件的引脚。 连接/断开事件由 CC 或 PD 控制器处理。  

    它也没有复位引脚。 但您可以通过将 CTL0/1驱动至"00"状态来禁用 TUSB1044。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 这是我的客户提出的另一个问题。

    -我的客户希望使用 TUSB216的 SCL1/CD 引脚作为连接信号、如下所示;

    :如果 SCL1/CD 为高电平,则连接 USB2.0。

    如果 SCL1/CD 为低电平。 USB2.0已断开连接、USB3.0已连接。

    ->最后、我的客户希望看到用于监控 TUSB1044的 SCL1/CD 信号连接是否正确。 (如果 SCL1/CD 为低电平、则 TUSB1044以 USB3.0速度正常工作。)

    请告诉我您对此的看法。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

    SCL1/CD 为低电平也可能意味着未连接 USB 设备。 TUSB1044没有类似 TUSB216的 USB3状态引脚。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    您是说 SCL1/CD 信号低电平并不意味着 USB3.0连接?

    原因我们认为 USB 连接在主机和目标之间、SCL1/CD 为低电平、这意味着它未连接到 USB2.0 (也可以说它连接为 USB3.0)

    请再次确认。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

    在检测到 DP 或 DM 上拉电阻器时、CD 引脚从未连接状态生效、并在检测到断开时失效。 因此、当器件处于 USB3状态或断开状态时、CD 引脚变为低电平。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    这是另一个问题。

    因此、我的客户根据 TUSB542EVM 绘制了原理图、他们刚刚将 TUSB542更改为 TUSB1044。 (并将 USB A 更改为 Type C)

    我认为它将用作 USB3.1、只需提供一些建议即可。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

    在这种情况下、它们应该使用 TUSB522P 进行5G 通信、或使用 TUSB1002A 进行10G 通信。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    实际上、我的客户需要2个 C 型连接器、这就是他们决定使用 TUSB1044的原因、因为其 EVM 具有2个 USB C 型连接器。

    (我检查了 TUSB522P 有2个 USB A 连接器、TUSB1002A 有1个 A 型连接器和1个 C 型连接器。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

    您是否有可共享的方框图? TUSB1044EVM 具有一个 Type-C 插头和一个 Type-C 插座。 我正在尝试准确了解客户的要求。

    谢谢

    David