This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:建议使用断开 FET 的升压控制器

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, LM5121, LM5122, LM5176, LM5177, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135542/tps43061-boost-controller-suggestion-with-disconnection-fet

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: LM5121LM5122LM5176LM5177LM5050-1

大家好、

我正在寻找 一款具有18~30VIN 至 32~53VOUT (500W)的升压控制器。 TPS43061具有成本效益、尺寸小且易于实施。 除了 TPS43061、您还能推荐最适合的器件吗?

此外、一个问题是直通模式;VIN 将反映到 VOUT。 您还能建议具有隔离 FET 的最新器件吗? LM5121看起来不错、但我想知道 TI 是否有更新的发展蓝图。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    该器件将适用、但可能很难找到能够处理该功率的 FET。 因此、您需要使用两个并联的 FET、甚至是多级设计。

    另一种选择是 LM5122。

    如果需要断开功能、则可以使用 LM5121以及 LM5176端口 LM5177等降压/升压控制器。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的评论! 我可以建议使用 LM5177、但仅用于升压可能会导致成本过高。

    我想知道 LM5121/5122 +开关将在这里工作。 我搜索理想二极管控制器 LM5050-1、但它看起来 FET 的方向不适合断开开关。 您能建议简单的隔离开关控制器吗? 请帮助邀请电源开关民谣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    很抱歉、我不在产品组中、并且没有适合断开开关控制 器或理想二极管控制器的触点。

    您可以为该问题打开另一个主题、以便我可以分配给该团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    客户希望仿真12V 至28V (500W)或24V 至48V (500W)的效率。

    1.请问 LM5121 Webench 设计的 Iout 为何受到限制? 由于它是一个控制 器、我认为只要正确选择 FET、它就能够驱动所有功率瓦。

    它与 TPS43061类似。 电流限制为100A。

    2.  除了 Webench 仿真中的 Iout 限制之外、我注意到我无论如何都无法在 Webench 中获得效率数据、如下所示。 在客户决定两个器件是否是合适的解决方案之前、请告诉我您是否有想法来估算效率/热性能。

    我注意到 LM5122 Webench 仿真的工作原理。 LM5122和 LM5121基本上是相同的器件、但有多个差异(断开 FET 和多相功能)? 我是否可以认为 LM5121的效率与 LM5122类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    Webench 使用组件数据库并尝试利用这些组件进行设计。

    我不知道 Webench 的所有内部原理、但如果影响最大的元件之一是理想的组件、系统应如何进行有用的效率计算。  也许这就是他们不处理此问题的原因。

    此致、

     Stefan