This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:OUT 引脚损坏

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136160/tps2490-out-pin-damage

器件型号:TPS2490

大家好、团队、

我想知道、如果在输入节点断开时施加电压、OUT 引脚是否会损坏。 对于客户应用、当 VCC 打开时、将向 OUT 施加28V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

     OUT 引脚由有源电源供电时、可能会对栅极施加应力。 它们可以在共源极拓扑中使用背靠背 FET 配置来避免这种情况。 您能否分享客户原理图以进行审阅?

    此致、

    Rakesh