This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:H/S MOSFET 应力是什么?#39

Guru**** 2510525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136142/tps62864-what-s-the-h-s-mosfet-stress

器件型号:TPS62864

您好!

由于 MOSFET 内置在转换器中、我们将 通过差分探针测试 Vin-SW 电压。

SW (AC)是 L/S MOSFET、最大应力为10V。

H/S MOSFET (Vin-SW)如何? 它是否与 L/S MOSFET 相同?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    H/S 和 L/S MOSFET 的最大应力电压相同、为10V (交流、小于10ns)。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。