This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597EVM:TPS2597EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135699/tps2597evm-tps2597evm

器件型号:TPS2597EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS25947

您好!

我只是想了解这些参数在选择电阻时的含义。


此外、是否有任何电子保险丝可为我提供以下功能。

  1. 过压保护(可调节)
  2. 过流保护(可调节)
  3. 反向 POLAIRTY 保护

我 现在使用的是 TPS25970ARPWR、但其最小电压为2.7V、而我需要保护的系统具有以下参数。

输入电压(2节串联的 AAA 电池)、即3V 至3.44

输入电流= 2100mAh

如果可能、最小电压应至少为2.4V 或更低。

谢谢