This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:TS 在电池未充电时进行监控

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136050/bq25619e-ts-monitoring-when-battery-is-not-charged

器件型号:BQ25619E

你(们)好。

我知道在电池充电期间、将通过 TS 引脚监测电池温度、并且根据 JEITA 曲线可降低充电电流。 但是、我的问题是:

1) 1)当电池未充电且 BAT 通过 BATFET 连接到 SYS 时、BQ25619E 是否仍会监控 TS 引脚并通过 I2C 向主机发出警报?

2) 2)当电池未充电且 BQ25619E 由外部电源(12V)供电时、 BQ25619E 是否仍会监测 TS 引脚、并在 TS 超出范围时通过 I2C 向主机发出警报? 在这种情况下、REGN 引脚上的电压输出是多少?

谢谢、

大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    1) 1) TS 引脚仅在充电器处于降压模式时监测并报告电池温度故障。 当未插入适配器且 BAT 输入 正在为 SYS 引脚供电时、TS 监控器处于非活动状态。 在这种情况下、当 TS 引脚上的电压变化时、NTC 故障状态不会更新。 此时禁用降压转换器、REGN (TS 比较源)处于~0V。

    2) 2)如果 VBUS 上有一个有效的电源并且降压转换器处于激活状态、则无论启用或禁用充电、TS 引脚都将受到监控和报告。 REGN 将被内部 LDO 上拉至稳定电压、充电器将在 TS 引脚上的电压超出范围时进行报告。 在 BQ25619E EVM 上进行测试后、在 VBUS 上为12V、在 VBAT 上为4V、REGN = 6.16V。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、James 的回答!