This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:UL 认证

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135884/tps562209-ul-certification

器件型号:TPS562209

您好!

我们的客户请求了解 TPS562209是否具有 UL 认证62368-1第3个或 IEC62368-1 2014第2个和 IEC62368-1 2018第3个。 您能告诉我们 TPS562209是否已通过这些规格的认证吗?
如果没有、请告诉我您是否有经过 UL 认证的17Vin 2A 输出 DCDC 替代产品。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、  

    TPS562209没有这些 UL 认证。 通常情况下、除非主要客户提出此要求、否则我们不会将器件发送给进行 UL 认证。  

    BRS、

    Edwin。