This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:GPIO 响应时间不正确

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133857/ucd90160-incorrect-response-time-for-gpio

器件型号:UCD90160

您好、香榭丽舍

我的客户正在按如下方式配置 UCD90160、以便在10.2V 欠压情况下实现1ms 延迟。 但是、响应时间比预期的要长得多。 请帮助您检查配置吗?

GPIO2配置:

查看测试范围时、在12V 降至10.2V 后、GPIO 需要8ms 的时间才能被拉取。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.客户必须选择延迟才能启用该功能。 只设置计时器值不起作用

    2.是 UCD 侧还是电源侧的12V 探针? 请在 UCD 侧进行探测、以确保斜坡时间正确。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我建议客户选择确认或取消确认、但它仍然不起作用。

    请帮助您检查上述配置、以查看是否有任何错误?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查12V 电压。 是来自 UCD 端的图吗?

    此致

    Yihe