This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:简单 USB-C 交替模式 DisplayPort

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TPS65987D, TPD8S300, TPS25750, TPS65982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126924/tps65994ae-simple-usb-c-alternate-mode-displayport

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPD8S300TPS65987EVMTPS25750TPS65982

大家好、

我正在尝试在交替模式下为 USB-C 上的 DP 实现一个简单的解决方案、但实际上除了我必须实现的功能之外、我实际上不需要或确实不需要任何 USB 功能。

我有一个具有 DP 2.0 (UHBR20)源端(具有 D[3:0]、AUXn/p 和 HPD)的 FPGA、希望通过 USB-C (DFP)连接将其推送。 一个合适的20Gbps 转接驱动器应该将数据线路进行分类、并且 AUXn/p 可以通过中间的可控翻转开关连接到 SBU1/2线路。

我看到的问题是 HPD;它的控制通过 CC 线路通过 USB-C PD 消息传递、以及我需要如何/是否控制 SBU1/2翻转开关、或者这是在 USB-C 灌电流(显示屏)端处理的?

我需要知道的是、我可以"暗示"连接 TPS65994AE 以"提取"HPD 信号并忽略与 USB 和 USB-C 电源管理有关的任何内容、还是 USB 和 USB PD 如此连接到 USB-C 交替模式、因此也需要实现这一点?

我已经下载 了 TPS65994AE EVK 用户指南、但原理图是否也可用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您与 E2E 联系!

    用户指南的第9节中包含了图9-1到图9-7中的 EVM 原理图。 第10节显示了 EVM 的布局。

    EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvubm1c/slvubm1c.pdf?ts=1660689504558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65994QFNEVM

    关于不使用 USB 数据和 USB-C PD、您是指在 GUI 中禁用它们、还是要尝试在原理图中将与这些功能相关的引脚保持悬空?  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。 很遗憾、用户指南中的原理图图像模糊到不可读、因此我要问实际的 PDF 原理图是否可用。

    我尝试实现的是 DisplayPort 源设备(如果您愿意、也可以采用 DFP)、而不是 USB-C 实际上、我只想通过 USB-C 实现 DisplayPort、除非我绝对需要、否则不会支持任何 USB 功能。

    我不了解/不知道如何实现的是 HPD 功能、它在 CC 线路上的灌电流和拉电流之间通过 USB PD 消息进行传输。

    据我所知 、TPS65994AE 将对 HPD 进行解码并将其应用于 GPIO、但是、如果我仅通过 USB-C 连接器发送 DisplayPort 数据、我是否需要支持 HPD 也存在一个问题。

    此致... Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    让我联系我的团队、看看我能为您收集什么!

    我很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    查看有关显示端口交替模式的此应用手册!

    这适用于不同的器件、但概念仍然适用于此器件。 我将在下面链接它:

    PD 交替模式:DisplayPort: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts=1660947262574&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢本应用手册的引导;非常有用。 具有讽刺意味 的是、虽然 TPS65987D 与我最初询问的 TI 器件无关、但它可能更适合我的特定应用。 我仍在尝试准确地理解、如果在物理 USB-C 插座和 FPGA 结构内的 DFP_D 引脚之间需要任何中间电路、会怎么样。

    我已经为 AUX 输入/输出/EN 实现了电路、并实现了一个开关来促进电缆翻转。 我仍然需要确定  TPS65987D 的 GPOI 是否会控制此 AUX_N/P 开关的 OE 和翻转。 但是、我添加了一个 TPD8S300用于端口保护。

    不过、这一切可能都要提前准备好了;就像在所有这些事情变得相关之前、PD 控制 器需要协商 PD 协议。 由于 FMC 卡上的所有电路都由 FMC 12V 电源供电、因此我不需要来自 VBUS 引脚的任何输入电源。 此外、由于设计目的是仅将其插入监视器(因为我只尝试发送 DisplayPort 数据)、因此监视器也很有可能不需要来自 VBUS 的任何电流。

    据您所知、如果我将 USB-C 插座的 VBUS 引脚 悬空、 TPS65987D 是否能够成功 协商 PD 协议(如果任一方向都不需要电源)、从而允许器件进入交替模式配置?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    当然! 我很高兴它对 TPS6598x 系列有好处。

    [引用 userid="414239" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126924/tps65994ae-simple-usb-c-alternate-mode-displayport/4204228 #4204228"]据您所知、如果我将 USB-C 插座的 VBUS 引脚 悬空、 TPS65987D 是否能够成功 协商 PD 协议(如果任一方向都不需要电源)、从而允许器件进入交替模式配置?[/QUESPLET]

    关于 PD 协议的设置、您需要实施 VBUS。 进入任何类型的交替模式都需要 USB PD、因此您需要实现 VBUS。

    当在没有供电的情况下进入交替模式时、可以看到在0A 时典型的 PD 协议为5V  

    交替模式工作需要遵循 USB-C PD 规范。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     TPS65987D 似乎更适合我的应用、并已决定采用它。

    我已经阅读了数据表和 EVK 用户指南并查看了参考原理图... 它似乎涵盖了电路的 PD 部分。 我相信我现在有一个 TPS65897D 电源电路部分的解决方案、其中包括默认为5.0V DFP_U 的 VBUS 布线 总而言之、这应该允许进行足够 的 PD 协商以进入交替模式运行。

    查看 TPS65987EVM 的原理图、我注意到连接器 J2表示为扩展连接器、它似乎包含了 DP 交替模式运行所需的各种控件。 您是否能够为插入此连接器的 DP 交替模式电路板提供原理图?

    或者、您可能有一个专门针对交替模式下 DP over USB-C 的参考设计?

     根据 TPS65987EVM 原理图、我假设 TPS65897D 能够创建 SBU1/SBU2 翻转信号(GPIO1)和 HPD 信号(GPIO3)。 但是、我不理解 SMX_DP (GPIO0)或 SMX_USB3 (GPIO2)信号后面或前面的功能? 如何使用它们来控制 DP 交替模式?

    我在 TI 网页上找不到更精确地详细说明四个交替模式信号的连接及其相关电路的参考、这些信号有助于通过 USB-C 实现 DP 交替模式 应用手册 SLVAE16A 会通知器件配置、但实际上不会详细介绍电路。

    您是否能够为该功能提供照明或共享参考设计?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我明天会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    已经是几天了… 您可能对我有更新吗?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    抱歉、我还没有机会!

    我已经在内部联系过、并将在我对您的问题有了解答后返回给您。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的耐心等待!

    对于 TPS25750和 TPS65987D、我们似乎没有太多相关信息。  

    我认为 TPS65982产品页面可能包含一些相关的 EVM 和文档、您可以在此处查看它们来帮助您!  

    它是一款旧得多的器件、但它仍有很多有用的信息。

    产品页面: https://www.ti.com/product/TPS65982 

    我将继续查找并向我的团队提出此问题、如果出现任何我可能遗漏的新材料、我将向您提供最新信息。

    谢谢、

    Kevin