This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PPV MOSFET 未出现#39;t 导通

Guru**** 2618095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134612/tps25750-ppv-mosfet-didn-t-turn-on

器件型号:TPS25750

大家好、

如标题所述、您是否可以告诉我 PPHV MOSFET 可能无法导通的原因?

有时、MOSFET 可以在第一次导通、但当我们重新插入 C 型电缆时、MOSFET 不会再次导通、这意味着充电功能失败。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否为我提供一些包含上述问题的 PD 日志?

    您还可以分享客户原理图吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我为您分享更详细的信息。 我们的系统是 TPS25720 + BQ2429 (与 USB-PD-CHG-EVM 相同)

    我们有两个有关启动系统的案例。 我们提前连接电池。 (VBAT = 3.7-3.9V)并且我们的 CPU 使用的是 MSTAR C4P。

    案例 I:  

    1. 加电 并让充电器 OQN 引 脚拉至低电平 、等待系统完全启动。
    2. 插头 Type-C 电缆及其充电电流正常
    3. 拔下 Type-C 电缆
    4. 重新插入 Type-C 电缆、其充电电流正常

    案例 II:

    1. 提前插入 Type-C 电缆、 USB PD 为   充电器 VBUS 提供 PPHV 电压、并让我们的系统启动。
    2. 其充电电流正常
    3. 拔下 Type-C 电缆
    4. 重新插入 Type-C 电缆 时出现错误。  PPHV 上无电源输出

    电池充电器 BQ24292 原理图、第2页 、Vrum  

    USP PD 控制器 TPS25720 原理图、第6页 、Vrum

     

    对于 I2CS,、发出  tps25720地址0x50 (1010 000)

    我们看到日志 A1 (1010 000 + 1)Excel 文件 I2CS 用于在系统上电时对两种情况进行比较。

    e2e.ti.com/.../I2CS.xlsxe2e.ti.com/.../Case1_5F00_I2CM.txte2e.ti.com/.../Case1_5F00_I2CS.txte2e.ti.com/.../Case2_5F00_I2CM.txte2e.ti.com/.../Case2_5F00_I2CS.txt


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以帮助将论坛变为机密吗?  


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    让我联系主持人、看看他们是否可以。

    否则、请告诉我您是否可以关闭此主题并创建一个隐藏的新主题。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在案例 II 中、我们发现我们的电源是笔记本电脑、而不是电源。 可以解决此问题。

    在过去、对于案例 I 和案例 II、我们使用电源提供 C 型电压、这意味着没有 DP/DM。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的更新!  

    我很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    现在通过电子邮件跟进。

    谢谢、

    Kevin