This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:编程

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQSTUDIO, BQ25723EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135271/bq25723-programming

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400

如何通过 MCU 对该 IC 进行编程、以便控制充电和放电操作。 例如、如果我们连接不同的便携式设备、它应提供不同的电源输出。 在为其充电的同时、以最大功率进行充电。 请提供一些语法、以便我可以继续执行我的项目。 (我正在开发一个可以通过 bq25723 IC 充电和放电的移动电源,它应该为不同的便携式设备提供不同的输出功率)(我正在使用 USB C 型端口)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    您可以使用 I2C 通过微控制器对器件进行写入和读取。 请参阅 BQ25723数据表、了解上电序列以及要控制哪些寄存器来定制您的应用需求。

    对于原型设计、我建议使用 BQ25723EVM 和 EV2400编程器、以便您可以使用 BQSTUDIO 软件与器件进行通信。 BQ25723EVM 用户指南提供了设置和编程示例、并介绍了如何使用 EVM。

    BQ25723EVM 用户指南链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc74

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Khalid