This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:VBUS 超过13.5V

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135257/bq25600-vbus-beyond-13-5v-condition

器件型号:BQ25600

我有 一个 使用 BQ25600的设计。 我注意到 Vbus 工作范围高达13.5V。  

数据表指出、IC 可在一小时内处理高达22V 的电压。  
但缺少 有关电压处于13.5V-22V 范围内时会发生什么情况的信息。   

如果我有一个具有5V、9V、12V 和15V 多个输出的电源适配器、如果适配器以某种方式出现故障并输出15V、这会是一个问题吗?  

提前感谢您的任何见解。  
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vbus 在15V 上的时间足够长、IC 是否会烧坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 d/s、 VAC 14V 过压上升阈值规格的第10页、VBUS OVP 将在13.5V 至15V 之间触发。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.8.1.1.1输入过压(ACOV)。

    谢谢、

    宁。