This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:设计挑战

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022254/lm51551-design-challenge

器件型号:LM51551

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们使用 LM51551DSSR IC 创建的反激式转换器的原理图如下所示。 我们设计了 TI-Webench 电源设计器系统中的电路、并以这种方式进行了所有连接。

我们的电路板根据提供18-36V 输入和12V-5A 隔离式输出的要求进行设计。 考虑到示例设计和 LM51551EVM-FLY (LINK)、我们的设计与这些设计相同。 但我们无法从输出中看到任何电压值。 我们认为这是由于栅极尖端提供0.3V 输出、并且 MOSFET 未激活。

"

提前感谢
此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我相信您是正确的。 您能否用0欧姆电阻器替换20欧姆电阻器、让我知道引脚电压是多少、如果 MOSFET 导通了?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此设计属于 我们。 我将20欧姆电阻器更改为0欧姆。 当我使用20欧姆时、电压为0.11V、使用0欧姆、电压为0.3V。 在这两种情况下、MOSFET 都无法导通。 我正在等待您的其他优惠。

    谢谢。  

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    请检查转换器的启动情况。 最好使用示波器在光耦合器的引脚1上测量 VIN、VCC、COMP 和次级侧启动。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、


    我使用示波器测量了这些引脚。 电压值是恒定值。 如果您愿意、我可以分享我们的示波器输出图像。  


    VIN=24V (固定)
    VCC=6.8V (固定)
    COMP=2.4V (固定)
    光耦合器的引脚1 = 0V (固定)

    我正在等待您的任何其他建议。


    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    感谢您提供此信息。  VIN 启动时、您能否使用示波器检查这些点? 转换器似乎没有切换、我想知道它是否在启动期间受到过流保护。

    请检查将 SS 电容器增加到100nF 时会发生什么情况。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布里吉特、

    感谢您提供信息。 这是 VIN 启动时的示波器输出。 请检查附件。 BTW 我们使用100nF 更改了 SS 电容器、并且没有任何更改。

    VIN=24V
    VCC=6.8V
    COMP=2.4V
    RT=0.5V

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../Outputs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在设计中使用了 Webenc 电源平台。  https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/55

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    非常感谢您的测量。 在 VCC 上获得电压、而在次级侧没有任何电压、这真的很奇怪。

    您能否重新检查变压器的连接以及二极管在次级侧的方向?

    COMP 电压正在钳位、这不应该发生、但由于次级侧没有发生任何情况、这会导致 COMP 电压过高。

    如果可能、在启动期间查看栅极信号或开关节点以及 SS 信号。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我也同意、您在 VCC 上获得电压、而在次级侧没有任何电压、这真的很奇怪。 我检查了我们的变压器连接 和 二极管的方向。 没错。  https://www.we-online.de/katalog/datasheet/749196531.pdf 这也是我们的变压器。

    此外、我们还在无负载的情况下进行测试。 我们可能可以将负载连接到电路的末端。

     我们在启动期间保持栅极信号或开关节点和 SS 信号。 GATE 引脚具有0.3V 恒定值。 SS 引脚具有0V 恒定电压。

    我们正在等待您的所有建议。

    谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    您在 UVLO 上具有什么电压?

    您可能还有第二块电路板可以检查吗? 如果没有、请检查此电路板上的其他器件。

    一旦器件退出 UVLO、SS 应立即开始以恒定电流斜升。  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    UVLO 引脚上有1.08V 电压。

    我们还有一个用于测试的电路板、但我们确信该组件。 测试完成后、我们将开始大规模生产。

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱

    如果 UVLO 引脚上只有1.08V 电压、则器件仍处于欠压锁定状态。 您需要在 UVLO 引脚上具有1.575V 电压、以确保器件已开启。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我对我的错误感到抱歉。 UVLO 引脚上的电压为2.2V。 您能否再次与我分享您的优惠?  

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    只要 SS 将为0V、转换器就无法启动、因为逻辑不允许这样做。 您在那里连接了一个电容器。 您是否会检查此电容器上是否可能存在短路?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigette、

    您将讨论 C14 (10nF)电容器。 我们在那里没有任何短路。  ss 引脚为0V 是否是另一个原因?

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    一旦施加 VIN、UVLO 上的电压就足够高、并且 VCC 上的电压稳定在 UVLO 以上、器件应开始以恒定电流为软启动电容器充电。

    施加电压时、器件是否甚至不会尝试打开晶体管?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigette、

    施加电压时、器件未尝试打开晶体管一次。 我们在栅极引脚上获得0.3V 恒定电压。 所以有一个错误、但我们找不到它。 也许您可以查看我们的设计文件、然后找到问题。

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    转换器是否启动过? 晶体管是否可能损坏?

    请在升高输入电压时测量 CS 引脚上的电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布里吉特、

    首先、我们尝试更改晶体管、但我们无法解决问题。

    此外、我们在提高输入电压时尝试测量 CS 上的电压、CS 引脚上的恒定电流约为0.01V。

    谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    器件根本无法启动。 它似乎处于待机状态。 请在移除 D3的情况下再次检查。 如果这不起作用、请检查更换 IC 是否起作用。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布里吉特、

    我们尝试移除 D3二极管、但没有任何变化。 顺便说一下、我们尝试更改 LM51551、但也有相同的问题。 我想您可以查看我们的设计文件。 也许我们可以通过这种方式解决这个问题。

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    我在您的设计文件中找不到主要的设计问题、否则我会提到。

    请检查第二块电路板。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您提供信息。 我们明天将组装另一个电路板。 顺便说一下、您可以查看我们的所有设计文件。(原理图、PCB 等)

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    如果您共享其他设计文件、我也可以检查它们。 我知道的唯一 CAD 软件是 Altium、因此如果您共享 PCB 文件、请创建有用的打印输出。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您提供信息。 我们在项目中使用 Altium Designer。 您能否与我分享您的邮件地址、我可以共享我们的所有 Altium 文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    请在 E2E 上的此处以私人消息形式分享这些文件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    非常感谢您的布局。

    布局可能会导致转换器无法启动的问题。 但是、为了完全确保我不会忽略任何内容、您是否可以使用您的参数填充反激式计算器?  https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    我希望这会显示光耦的设计问题。

    请再次检查变压器的连接。 似乎可以、但请再次将其与数据表进行比较。

    我认为下一步是订购反激式 EVM、在那里用您的组件替换组件并检查其是否正常工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    我希望您能够解决您的问题、因此我现在将关闭此主题。 如果不是这种情况、请在下面发布或打开一个新主题(如果已锁定)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    首先、感谢您的帮助。 我们的问题仍然没有解决。 我们正在尝试为其他板进行组装。 我们将在汇编完成时尝试它。 BTW 我们使用之前的参数填写反激式计算器、所有组件值看起来都适合我们的设计。 我们将再次尝试新电路板、我将通知您。  

    谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    感谢您的更新。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的信息。 我们的设计采用新的装配体。

    Thans for all help。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    非常感谢您的更新。 很高兴听到您的设计正在工作。

    此致、
    Brigitte