This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:SPICE 仿真不适用于负电压监控

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TPS3700, LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023351/tps3700-spice-simulation-does-not-work-for-negative-voltage-monitoring

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:THS4551LM2664

大家好、  

我的客户希望模拟 AMP 负轨上的电压监控。 放大器为 THS4551。

TPS3700的 SPICE 仿真不适用于负电源轨上的电压监控

负电源轨应由 LM2664提供-0、5V 电压

 您能不能查看一下、您能提供一些相关的配套资料吗? 功能安全需要进行监控。  

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用与应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbva062/sbva062.pdf 或应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva600/slva600.pdf 中所述的应用类似

    据我所知、对于 SBVA062应用手册中的图、使用了 SPICE 模型。 您能否愉快地描述您的电路原理图和所面临的问题、以便我们进一步研究?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下您的电路和面临的问题吗、以便我们进一步研究、或者您的问题是否已经通过其他方式得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、  

    我尝试联系客户。  

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大家,感谢您的支持和耐心。

    1.是的、应用与应用手册类似。

    需要监控-1.8V 的电源。
    需要+- 10%的容差。

    2.我面临以下问题(我想它是从我的电阻器计算得出的)。
    R1=470K R2=16K R3=130K。 这些值是从经验计算中提取出来的、它们看起来可以获得触发值
    但 OUTA 和 OUTB 在适当的电压输入下不活动。

    例如、在-0.4V 以上时、输出电压应保持低电平状态、但变为高电平。

    我有一点担心的另一个问题是输出二极管 D1。 但是、我认为这不会影响输入行为。 我对吗?

    顺便说一句,我n`t 附上任何图片或文件,使您更好地理解。
    我如何更好地向您展示我的问题?

    此致、
    威利安冷凝器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 D1不在那里、当输出上的器件内部下拉电阻器打开时、电流路径从输出电阻器上的上拉电阻器、通过器件内部下拉电阻器、通过接地、 输入电阻器连接到负电压、即感测到的负电源轨。 D1将电流路径限制为仅接地、正向偏置二极管、电阻器限制为输出、器件内部下拉为接地、有助于实现正确的输出体积 检查问题是否出在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否评论了二极管在解决 该问题方面的需求?

    如果您需要插入图片、在键入回复时、单击"插入"下拉菜单并选择图像视频文件。 您将获得用于选择要发布的文件的选项。 下面的屏幕截图显示了如何:

    以下是文件上传对话框的屏幕截图:

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然是个问题吗? 如果没有、您可以关闭该主题吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、  

    让我询问客户。  

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是否有客户提供的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,不是,我现在将把这标记为已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的更新!