This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS629210-Q1, TPS62912, TPS62861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022213/tps62902

主题中讨论的其他器件:TPS62902TPS629210-Q1TPS62912TPS62861

需要进行电路板布局、其中我在0.5V-2.7V 范围内具有多个不同的电源。 这些电压应由产生、最多可支持四个电源电压。 我想用于该 TPS62902直流/直流降压转换器。 我必须确保在整个电路板上获得良好的电源完整性。 我的一些组件将共享相同的源极电压。 我想知道如何做到这一点。 我是否应该简单地将负载连接到转换器? 我可以用于同一电源的转换器数量是否有任何限制。 我是否应始终将跟踪输出用作下一个转换器的输入? 是否有任何其他可能更适合的组件? 为了减少负载上的串扰、我似乎应该在转换器的输入上放置一些电感器磁珠。

我应该确保返回电流也得到正确处理。 我使用的组件频率非常高、超过20 GHz、我看到一些有关此类内容的通用指南。 但是、在放置不同组件时、我会漏掉一些可以指导您的文档。 如果您能让我了解上述问题、并为我提供一些指南和文档、那将会非常好。

谢谢
Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olonbayar、

    我认为 TPS62902非常适合您的应用、因为它可以支持0.4-5.5V 的输出电压范围。 在不超过器件或电源轨的最大额定电流的情况下、将多个负载绑定到转换器或将多个转换器绑定到电源电压不应出现问题。  

    从降压转换器为多个负载供电时的一个注意事项是、为确保电源完整性、向每个额外器件的输入添加额外的输出电容。 数据表的第8.3.2节可帮助解决此问题。

    如果您希望确保所有电压同时或按顺序导通、但不是要求、则可以使用软启动和跟踪;如果定序对您的应用不重要、则可以使用较少的外部组件。

    输入端的电感器磁珠有助于降低噪声、但也会导致从电源电压到降压转换器输入的压降、需要处理该压降以确保输入电压不会下降到太低。  

    数据表和 EVM 用户指南 可以为您的应用提供 PCB 布局信息。 以下是有关降低 EMI 的布局技巧的应用手册: SNVA638A 。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    非常感谢您的回复。 这澄清了我的许多观点。 顺便说一下、您是否有用于组件的 SPICE 模型、以便我可以在 LTSPICE 中对转换器进行仿真。 如果您能给我一些建议、那将会很好。

    将多个负载连接到一个转换器时、数据表显示应将 n 个 X47 uF 电容器连接到每个负载的输入端。 这是否意味着每个电容器为47uF、n 指的是负载数量。 或每个输入电容器 nx47uF。   

    感谢您的支持

    Olonbayae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olonbayae、

    在这个特定示例中、对于多个负载、它们为每个负载使用一个47uF 的电容器、其中 n 是负载数量。 请注意、它们还包括到每个负载的一些小迹线电阻、以便仍然在 VOS 引脚上测量交流信号(用于电压调节)。  

    该器件的 SPICE 模型仍在进行中、但 TPS629210-Q1器件以类似的方式工作、具有 SPICE 模型、额定电流为1A 而不是2A。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的回复。 很好。 您能否向我推荐使用 TPS629210-Q1 SPICE 模型的方法? 我正在尝试 LTSPICE、但无法使其正常工作。 我不知道如何将模型添加到 LTSPICE 中。 如果您能为我提供一些提示、或许可以提供客户提供的链接、视频或文档来帮助我、那将会很棒。  

    谢谢、

    Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olonbayar、

    我不熟悉使用 LTSPICE、但 TI 提供了一种类似的工具、称为 TI PSPICE、可免费下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI#tech-docs。 TI 库将预安装所有可用器件、因此无需导入 TPS629210-Q1。 此外、还有大量的知识和资源可供您在网站上了解如何使用此工具、也可在 TI.com 上搜索。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢。 它非常有用。 我安装了 PSPICE 并尝试仿真一个位。 在我的安装中、我找不到您提到的型号。 实际上,如果我在那里,那就更好了。 我在我的安装中找到了最接近的 TPS62912模型。 我仍然尝试使用数据表中的原理图8-1对其进行仿真。 但我无法使其运行以进行简单的配置。 我想仿真多个负载所连接的直流/直流转换器、看看它们是否获得相同的电压。 非常感谢您向我发送  TPS629210-Q1的型号、因为它看起来与我要使用的转换器非常相似。  

    提前感谢

    Olonbayar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    TPS629210-Q1应包含在 TI 器件库中。 我会尝试重新安装库或查找更新:  您可以使用帮助工具栏重新安装。

    如果不起作用,请从 https://www.ti.com/lit/zip/slvmdm5下载模型文件 。

    然后解压文件并通过以下操作将其添加到 pspice 中:

    1) 放置零件

    2) 添加零件库

    3) 搜索已解压的下载文件夹。

    4) 从文件夹中选择.OLB 文件

    这样您就可以将器件添加到原理图中。

    如果您能够按照前面所述重新安装、则会有一个测试电路原理图、因此您不必构建模型。

    转到 pspice 器件搜索、搜索 TPS6292、右键单击 TPS629210-Q1、选择开路模型测试电路。

    如果您无法使模型正常工作、我可以尝试发送一个示例原理图供您尝试。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很好。 它提供了很多帮助。 我没有什么问题。

    我正在使用组件 TPS629210-Q1的模型进行仿真。 除分压电阻外、我没有做任何更改。  

    我似乎可以获得大于0.6V 的所需电压。 我根据 eqn 更改那里的 R1和 R2。 电阻器13。 但是、如果我想获得0.5V 电压、我应该只使用 R2 (表8-2、VSET 选择表)以不同的方式设置位、但我没有得到我所期望的值。 我正在提交电路图。 如果您可以查看图表 或运行图表、并为我提供建议、那将会非常好。  

    另一个问题是、如果我想更改输入电压、应该在哪里进行更改? 该模型显示它设置为12V。 如何配置它?

    提前感谢

    Olonbayar   

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olonbayar、

    我对您的设置进行了以下修改:

    1) 1)将 VSET 电阻器 R2更改为4.87k (0.4V 选择)

    2) 2)将 V6替换为34k 电阻(根据表8-1选择 VSET 模式)。

    3) 3)要更改输入电压、请调整输入电压阶跃的 V2参数、该参数当前设置为17V (V5)。

    我在稳态得到以下瞬态波形。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的快速回复。 这对您有很大帮助。 我想为输出电压获得0.5V 电压、为此我设置了上一篇文章中的所有内容。 我想通过将电阻器值设置在4.87k 和6.04k 之间来获得0.5V 电压(数据表中的表8-2)。 这会提供0.4V 或0.6V 电压、具体取决于电阻器。 可以对其进行评论吗? 是否有其他方法可以获得0.5V 电压?  

    谢谢  

    Olonbayar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    使用 VSET 只允许0.4V 或0.6V 设置、而不允许0.5V 设置。

    此外、如果使用外部反馈、则可以达到的最低电压为0.6V (因为 VFB 引脚被调节至0.6V)。

    您看起来不能实现精确的0.5V、但在这些低电平下仅能实现0.4或0.6。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的回复。 我在您的网站上搜索的直流/直流降压转换器可提供0.5V 输出、电流约为2A 甚至更低。 转换器 TPS62861似乎可以实现它。 不过、它是通过 I2C 接口进行配置的。 是否有任何其他具有更简单设置、不需要接口的转换器?

    是否应使用 FPGA 或其他控制器进行设置? 我们是否可以获取 FPGA 的示例代码来进行设置?

    谢谢 Olonbayar  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    是的 、TPS62861看起来可以支持0.5V 输出、因为它可以以12.5mV 的阶跃进行配置。 但是、该器件属于我不熟悉的另一个产品线。

    如果您希望获得有关这些低压产品的专家的帮助、我建议使用此器件型号输入另一个 E2E 请求、以便通知该产品线。

    TPS62080x 似乎也是此低电压应用的竞争对手。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速回答。 我真的很感激。  

    我需要得到0.5V。 因此、我认为低压降稳压器可能是最简单的使用方法。  LP38511TJ-ADJ/NOPB 似乎提供0.5V 的输出电压。然后、我使用 webench 作为我可以使用的原理图。 我得到了以下结果。 未连接电阻器。 我确定是否可以正常工作。 如果您查看并发表评论、那将非常棒。   

     谢谢

    Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    是的、为了生成0.5V 输出电压、ADJ 引脚可以直接连接到 VOUT。 我要注意的一点 是、您的原理图中的 Cout 似乎不是陶瓷电容器、该 LDO 需要在 LDO 输出附近至少一个10uF 陶瓷(低 ESR)电容器才能正常工作。 下面是讨论这一点的数据表部分的屏幕截图。