This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:[LM3630A]电流设置查询

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023147/lm3630a-lm3630a-current-setting-inquiry

器件型号:LM3630A

大家好、TI 支持团队

客户正在查看使用 LM3630A 的产品。

请查看以下查询。

问:以下哪种 LED 调光(亮度控制)方法具有最低的电流消耗?

-I2C 控制

- PWM 控制

- I2C + PWM 控制

请检查以下有关亮度控制的问题。

满量程电流= 20mA、BRT=0x01、指数映射模式下的最小值、如数据表中所述。 电流列为13uA。

问:满量程电流是否意味着每条线路的最大电流?

问: 满量程电流是否可调节?

问: 如果每条线的满量程电流(LEDA、LEDB)=最大值 如果电流正确、是否可以将满量程电流调整为10mA?

问: 如果可能、请告诉我如何设置

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请查看我的反馈、如下所示为红色标记。

    问:以下哪种 LED 调光(亮度控制)方法具有最低的电流消耗?

    不同亮度控制模式的功耗应该相似。 PWM 模式 高于 I2C 模式。 但 PWM 输入引脚的电阻很高、PWM 输入信号的电流很小。

    问:满量程电流是否意味着每条线路的最大电流?

    满量程电流表示每组的最大电流设置。 可将2个通道连接到不同的组、以设置不同的满电流。

    问: 满量程电流是否可调节?

    问: 如果每条线的满量程电流(LEDA、LEDB)=最大值 如果电流正确、是否可以将满量程电流调整为10mA?

    问: 如果可能、请告诉我如何设置

    是的、它们可以在寄存器0x05和0x06中进行调整。 电流范围为 5mA 至28.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy

    我能否将寄存器设置为0x04以将每条线路的最大电流设置为10mA?

    电流范围= 23.5mA

    将电流设置为10mA

    默认最小电流= 5mA

    5mA=23.5x0.21

    最大电流设置寄存器值:0x1f

    0x1f/4 (0.25%)=10.875mA

    如果您查看计算值、则在将其设置为0x04时、计算结果为最大电流= 10.875mA。

    请确认正确。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您可以参阅数据表第7.3.1.11节。 您可以将该值设置为0x06或0x07。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy

    在测试过程中、我有一个问题。

    我将通过应用指数映射模式进行测试。

    通过更改满量程 LED 电流寄存器的值来执行测量。

    但是、如下所示、LED_BANK A 中的最大亮度无法正常工作、因此我想问。

    LED_BANK A (COOL LED)串行 LED 的数量:12.

    LED_Bank B (暖 LED)串行 LED 的数量:11.

    是什么导致 LED_BANK A 无法正常工作?

    如果有任何需要确认的内容、请回复。

    作为参考、添加了受测 LED 的规格。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    需要在 EVM 上进行一些测试、但我本周不在办公室、下周初将回复您。 很抱歉迟到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy

    何时可以得到回复?

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    mj