大家好、TI 支持团队
客户正在查看使用 LM3630A 的产品。
请查看以下查询。
问:以下哪种 LED 调光(亮度控制)方法具有最低的电流消耗?
-I2C 控制
- PWM 控制
- I2C + PWM 控制
请检查以下有关亮度控制的问题。
满量程电流= 20mA、BRT=0x01、指数映射模式下的最小值、如数据表中所述。 电流列为13uA。
问:满量程电流是否意味着每条线路的最大电流?
问: 满量程电流是否可调节?
问: 如果每条线的满量程电流(LEDA、LEDB)=最大值 如果电流正确、是否可以将满量程电流调整为10mA?
问: 如果可能、请告诉我如何设置
谢谢。
此致、
mj