This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:我想了解有关 TPS51200QDRCRQ1故障问题的建议。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51200-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015590/tps51200-q1-i-would-like-to-get-advice-about-tps51200qdrcrq1malfunction-issue

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200ALP

大家好、

我使用 TPS51200QDRCRQ1器件作为 VTT 稳压器、该稳压器在 REFIN 处具有0.75V 输入以及从 VO 和 REFOUT 输出0.75V。

但是、某些电路板无法正常工作、即使在每个电路板上都构建了相同的电路。   

问题现象相同、REFIN 处的输入电压为0.75V、但 VO 和 REFOUT 未输出电压为0.75V。

VO 和 REFOUT 的输出显示大约1V。

我们不认为该问题是由电路引起的。

由于电路是数据表中的推荐电路、因此还有一些电路板工作正常。

但我们认为、该问题可能是由 REFIN/EN/VLDOIN/VIN 引脚的输入序列引起的。

关于 REFIN/EN/VLDOIN/VIN 引脚的输入电压序列、我们 知道没有限制。

但是、每个电路板的电阻特性可能会导致该问题、这意味着该问题将由每个电路板的输入序列差异引起。

因此、我们希望确认如何将 TPS51200QDRCRQ1器件的输入电压序列设置为建议条件。  

请回答 有关 TPS51200QDRCRQ1器件的建议输入电压序列的问题。

谢谢、Besr 此致、

 库拉

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    您能否提供 REFOUT 和 VO 波形以查看波形上是否有任何异常? 如果这些波形稳定、它们应遵循 REFIN。 因此、我们确实需要波形来检查是否存在问题。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    关于您建议的波形检查、我们现在无法提供、也无法检查波形。

    但我们的问题是 REFOUT 电压不随 REFIN 电压变化。

    当0.75V 电压强制进入 REFIN、但 REFOUT 电压实际上为1.05V 时。

    我们认为这个问题是由输入电压序列引起的。

    我们认为我们的电压输入序列会设置为禁止序列、并 会损坏器件。

    我们板上 TPS51200QDRCRQ1的输入电压序列在接下来的5个引脚上几乎相同。

      - REFIN 输入(0.75V)

     - EN 输入(3.3V)

     - VLDOIN (2V)

     -输入电压(3.3V)

     - PGOOD 上拉电阻(3.3V)

    但是、这5个引脚设置为相同的时间序列、但由于每根导线的电阻不同、可能会出现轻微的延迟时间。

    因此、我想知道 TPS51200QDRCRQ1的抑制序列是否位于 REFIN/EN/VLDOIN/IN/IN/IN/PGOOD (上拉)引脚上。

    请为我们提供   有关 REFIN/EN/VLDOIN/IN/IN/PGOOD (上拉)引脚的 TPS51200QDRCRQ1抑制序列的建议。

    谢谢、此致、

     库拉

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    关于上电顺序、VIN 必须早于 REFIN、有关建议的上电顺序、请参阅图19和图20。 如果 REFIN 在 VIN 之前上升、则由于缺少偏置电压而无法确定内部状态、因此可能导致问题。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的快速回复。
    您的评论对我们解决问题非常有帮助。


    我们想了解以下情况下 VO/VOSNS/REFOUT 引脚的输出电压电平。
    在以下情况下、是否有可能测量 VO/VOSNS/REFOUT 引脚的电压高于 REFIN 电压。

      情况1:当 VO 处于输出状态0V 时、它从外部电源向 VO 引脚施加大约-0.7V 的电平。
       > VO 引脚电平=?    VOSNS 引脚电平=?    REFOUT 引脚电平=?

      情况2:当 VO 处于大于0V 的输出状态时,它从外部电源向 VO 引脚施加大约-0.7V 的电平。
       > VO 引脚电平=?    VOSNS 引脚电平=?    REFOUT 引脚电平=?

    我们的问题是无法测量 REFOUT 与 REFIN 相同的电压。
    当0.75V 电压强制进入 REFIN、但 REFOUT 电压实际上为1.05V 时。
    我们想知道 REFOUT 为何与 REFIN 不同、以及该问题的原因是什么。
    如果上述两种情况可能会被视为问题的原因之一、我们将检查问题的可重复性。
    请向我们提供有关上述2种情况下 VO/VOSNS/REFOUT 引脚电压的注意事项。

    感谢您一如既往的支持。

    谢谢并超越此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的支持。

    无论如何、我们在几分钟前回答了您的问题。
    但是、我们还有一些问题。
    请再次关注以下问题。


    我们还希望您对下一个问题发表意见。
    请您回答我们的问题、不仅包括问题之后的问题、还包括我们的重播。

    [其他问题1]

      现在、我们面临着新的情况、即 REFIN < REFOUT = VO volatage value。
      我们想知道 REFIN < REFOUT = VO 电压情况是否会出现在正常功能中。
      如果没有、我们想知道 REFIN < REFOUT = VO 电压情况的可能原因。
      您对这方面的可想象原因有何看法?


    [其他问题2]

      关于操作点,在长时间运行期间,REFIN 引脚将保持开路状态时是否存在任何功能问题?
      REFIN=开路情况会被建议为正常运行,不是吗?

    感谢您一如既往的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    对于其他问题1、REFOUT 和 VO 可能高于 REFIN、但大多数情况下、这是因为 TPS51200正在灌电流(这意味着电流从负载流向 TPS51200)。 您可以参考数据表中的图10和图15。

    对于其他问题#2、如果 REFIN 为开路、则不会有基准电压来生成 REFOUT 和 VO、因此该部件将不具有输出电压、并且无法正常工作。 因此、这肯定不是建议的运行条件。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    如果您使用外部电源将 VO 拉至-0.7V、而 TPS51200希望将其拉至0.75V、则两个电源将相互争夺、而实力更强的电源将赢得胜利。 我不知道外部电源的电流容量是多少、但 TPS51200具有~4A 的电流限制。 因此、如果外部电源更强、VO 将被下拉、VOSNS 引脚将随之下降。 但在正常情况下、REFOUT 仍应遵循 REFIN。 如果 VO 为0V、情况将类似、VO 可能被 外部电源拉至负电压。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您2次回复。

    从现在起,我们将重新考虑我们的问题和你的意见,并将确保根本原因。

    当我们再次需要您的帮助时、我们将在该主题中发送有关该主题的消息。
    我们将不胜感激,届时您将为我们提供支持。

    谢谢并超越此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于调查 REFIN < REFOUT = VO 电压情况的根本原因、我们将讨论其他问题1以获得更多详细信息。
    我们将通过使用外设器件构建的电路板来检查 TPS51200QDRCRQ1功能。

    Firstiy、
      我们在以下输入电压条件下检查了 VO/VOSNS/REFOUT 电压作为初始功能。
      我们确认 TPS51200QDRCRQ1工作正常。

       条件:
        REFIN   = 0.75V
        英文       = 3.3V
        VLDOIN  = 1.9V
        输入电压      = 3.3V
        PGOOD  =通过100k Ω 电阻上拉3.3V

       输出的测量结果:我们认为这些测量值显示为理想值。
        Vo      = 0.75V (空载条件)
        VOSNS  = 0.75V (无负载条件)
        REFOUT = 0.75V (无负载条件)


    其次、
     我们按如下方式更改了 TPS51200QDRCRQ1的输入电压、以检查其他电路。
     REFIN 设置为开路、EN 有时设置为 GND、有时设置为3.3V。

       条件:
        REFIN   =开路
        英文       = GND 或3.3V
        VLDOIN  = 1.9V
        输入电压      = 3.3V
        PGOOD  =通过100k Ω 电阻上拉3.3V

       输出的测量结果:我们当时没有检查。
        Vo      =无数据(无负载条件)
        VOSNS =无数据(无负载条件)
        REFOUT =无数据(无负载条件)


    第三,
     我们在以下输入电压条件下再次检查了 VO/VOSNS/REFOUT 电压。

       条件:电压条件与初始检查相同
        REFIN   = 0.75V
        英文       = 3.3V
        VLDOIN  = 1.9V
        输入电压      = 3.3V
        PGOOD  =通过100k Ω 电阻上拉3.3V

       输出的测量结果:测量值与初始检查不同。  
        Vo      =大约1V (空载条件)
        VOSNS  =大约1V (无负载条件)
        REFOUT =大约1V (无负载条件)


    我们认为该器件在第三次检查时无法正常工作、因为 VO/VOSNS/REFOUT 电压与 REFIN 不同。

    因此、我们希望您对以下问题发表意见。


    (a)我们正在调查 VO=VOSNS=REFOUT=1V、REFIN=0.75V 时的根本原因。
       当 REFIN=0.75V 时、您认为 VOSN=VOSN=REFOUT=1V 的情况是由第二种情况引起的、您认为什么?

    (b)我们想知道为什么<REFIN situation would be occurred.
       您知道<REFIN situation. 的机械结构吗
       <REFIN situation would be reason that PS51200QDRCRQ1 device internal circuit had been damaged, isn't it ?


    很抱歉、多次请求支持、但我们确实想解决这个问题。
    感谢您一如既往的支持。

    谢谢并超越此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    第2步、您如何使 REFIN 引脚断开? 您是否在 REFIN 引脚上具有连接到 GND 的电阻分压器和电容器、如下图所示? 如果您可以提供原理图、将会更有帮助。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    现在、我们将检查您的问题、即我们是如何使 REFIN 引脚打开的。
    电路可能无法向您显示、但我们正在考虑通过不同的方法向您介绍我们的电路信息。

    之后、我们将回复您有关上述内容的信息、请稍候。

    谢谢并超越此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    感谢您的更新、我们将等待您的进一步信息。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    下面我想回答您的两个问题。

     (Q1)第2步、您如何使 REFIN 引脚断开?
     (A1)由于强制电压、外部电源被连接至 TPS51200器件功能检查处的 REFIN。
         但是、当 REFIN 引脚断开时、与外部电源的连接将被切断。

     (Q2)提供了原理图、
     (A2)我们将介绍 TPS51200器件在电路中的引脚情况、如下所示。
         我们希望您能通过此说明了解我们的电路、我们希望此说明有助于您了解您的原理图差异。

        * REFIN:它具有10k Ω 电阻器,具有10000pf 下拉电阻器。
               您的电路中的 R2未在我们的电路中设置。
               由于特殊的代号、R2未在我们的电路中设置、这是原因。

        *EN:电源直接连接。
             引脚情况与您的电路相同。

        *PGOOD:它连接到 VIN 引脚,连接点后有100k 欧姆电阻器。
                有用于测量 PGOOD 电压的经验端子。
                引脚情况似乎与您的电路相同。

        *输入电压:它连接到 PGGOD 引脚,连接点后具有4.7uF 的下拉电阻。
             引脚情况与您的电路相同。

        *VLDOIN:它具有两个10uF 的下拉电阻器。
                引脚情况与您的电路相同。

        *VOSENS:它直接连接到 VO。
                 引脚情况与您的电路相同。

        * REFOUT:具有0.1uF 的下拉电阻。
                没有连接 REFOUT 引脚、只有 PLL 下降。
                引脚情况似乎与您的电路相同。

        *PGND:直接连接到 GND。
               引脚情况与您的电路相同。

        * VO:它具有三个0.1uF 的下拉电阻、它位于 VOSNS 的连接点之外。
             引脚情况与您的电路相同。

    如果您无法从这个解释中想象我们的电路、请告诉我。

    我们想知道<REFIN situation. 的机械结构
    <REFIN situation would be reason that PS51200QDRCRQ1 device internal circuit had been damaged, isn't it ?


    感谢您一如既往的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是非常快的转弯、因为我们还有另外一个问题。
    很抱歉打扰了您、但您能帮您解决我们的问题吗?


    我们还有另一种现象、VLDOIN 与 VO 之间的故障器件电阻显示低于正常器件的电阻。

     (Q1)我们想知道电阻特性为何会改变?
     (Q2)是否存在由测量环境导致的可能性?
     (Q3) VLDOIN 与 VO 之间的电阻特性是否稳定?
     (Q4)某些 TPS51200器件的差异观察是否存在问题?
     (Q5)故障和良好器件之间电阻特性差异的可能原因是什么?


    很抱歉、我有很多问题、但我们需要您的帮助来解决我们的问题。
    你像往常一样非常感谢你的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我仍然要求您提供 REFIN/REFOUT/VO 波形、以便我们更好地了解您的问题。 如果没有波形、我们很难知道会发生什么。 您是否对提供波形有任何问题?  

    我还假设您在上述语句中实际上是指 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN?

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我们正在考虑为您提供波形、请等待一段时间来回答。

    让我回答下面您的问题。
    -我还假设您在上述语句中实际上是指 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN?

    我们想解释一下这种现象、VLDOIN 与 VO 之间有问题的器件的电阻显示低于正常器件的电阻。

    在 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 情况下未观察到这种现象。
    当在其他引脚断开的情况下测量 VLDOIN 和 VO 之间的电阻时、会观察到这种现象。
    此外、我们认为很奇怪、故障器件和良好器件之间的测量电阻值显示了差异。

    因此我们不知道 Vo=VOSNS=REFOUT>REFIN 和电阻现象之间是否存在任何关系。
    如果您可能对电阻现象的机制有所了解、请告知我们。

    我们想请你就这种阻力现象对下一个问题发表意见。
    请您发表评论。

    (Q1)我们想知道电阻特性为何会改变?
    (Q2)是否存在由测量环境导致的可能性?
    (Q3) VLDOIN 与 VO 之间的电阻特性是否稳定?
    (Q4)某些 TPS51200器件的差异观察是否存在问题?
    (Q5)故障和良好器件之间电阻特性差异的可能原因是什么?


    你像往常一样非常感谢你的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    您能否在"良好"和"不良"器件之间提供阻抗测量? VLDOIN 和 VO 之间的连接是一个 MOSFET、可能会对"坏"器件造成一些损坏。  

    我们很难仅仅通过描述来分析根本原因。 您能否提供波形、或将"不良"器件发送给 TI 客户服务进行分析?  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时支持。
    您的重播将在周日晚上发送、我非常感谢您的大力支持。

    无论如何、由于没有测量系统、我们无法测量阻抗值。
    但是、我们希望发送样本进行分析、以找出原因。
    请告诉我们、我们应该如何将样片发送给 TI 客户服务。

      -我们应采取什么措施将样片发送给 TI 客户服务部门。
       如果我们必须填写表格才能申请、请告知我 URL。

    我们想了解下一个项目。

      (a)我们向 TI 客户服务部门申请分析时的成本是多少?
      (b)一般而言,完成所需的时间是多久?
      (三)我们认为申请一个样本是不够的,所以一般需要多少个样本呢?
         届时是否还需要好样片?
      (D)申请 TI 客户服务是否有任何限制?
          即、我们从日本公司获得了 TPS51200器件、但需要直接通过 TI 销售部门获取该器件...

      (e)在向 TI 客户服务部门请求分析后,您能知道这一结果吗?我们能再与您讨论分析结果吗?

    非常感谢您一如既往的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    请使用以下门户提交申请。 多个器件会更好。 我想、在您提交请求后、您应该会得到有关分析的预期周转时间、  

    http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html。

    此外、只需阐明 REFIN OPEN 不是有效的操作条件、因此请在将来的应用中避免这种情况。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复和及时支持。

    我们必须与采购部门人员讨论、以便将样片发送到 TI 客户服务部门。
    因为、我们需要确认我们的供应链是否购买了 TPS51200器件。

    根据您的 URL 信息、如果我们从未经授权的 TI 经销商处获得 TPS51200、我们将无法将样片发送到 TI 客户服务。

    如果是、我们想再次询问此线程的故障机制。
    您能否再次支持此主题中的故障机制?


    非常感谢您一如既往的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时支持。

    我们希望立即确认您的最后评论、
    此确认对我们来说非常重要、您能否再次回复。

    我们会收到您的评论、如下所示。
       >还想澄清 REFIN OPEN 不是有效的操作条件、
       >因此、请在将来的应用中避免这种情况。

    我们想再次询问 REFIN 条件。

    我们的电路中使用了 TPS51200器件、并在电路板上进行了仿真。
    我们正在对电路板(产品)进行许多功能检查。
    其中一个功能检查条件设置为 VIN/LDOVIN/PGOOD/EN/REFIN 条件、如下所示。


       (连接顺序1) EN =设置为 GND
       (连接顺序2) VIN =直接从3.3V 稳压器强制提供3.3V 电压
       (连接顺序2) PGOOD =通过100k Ω 上拉电阻从3.3V 稳压器强制提供3.3V 电压   
       (连接顺序3) LDOVIN =从1.9V 稳压器直接产生1.9V 电压
       (无连接)     REFIN =在此功能测试期间保持开路条件

    在注释中添加编码在顶部,您提到 REFIN=open 无效,这意味着 REFIN=open 将被禁止?
    如果应禁止 REFIN =开路、则应更改上述功能检查条件中的 REFIN 条件、不是吗?

    我们希望您回答下一个问题。

      (Q1)对于 REFIN < REFOUT = VO 电压情况问题是否可能由 REFIN =开路检查条件引起、您有何看法?

      (Q2)您对上述支票条件中的连接订单有何看法?
          我们的上述连接订单是否被禁止?
      (Q3)如果我们的上述连接订单被禁止、您是否建议使用连接订单?
      (Q4)如果应禁止 REFIN =开路、建议对 REFIN 引脚设置什么条件?
          即下拉至 GND,或上拉至某个电压....


    非常感谢您一如既往的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    同样、请提供波形以供分析。 我们不知道如何断开 REFIN 的电源、也不知道在断开连接时是否存在任何尖峰。 因此、我们很难仅通过文本描述来判断。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时支持。

    我们确认向您提供波形数据。
    此外、根据采购部人员的说法、我们的 TPS51200器件不是从 TI 授权经销商处获得的、因此我们无法将问题样片发送给 TI 客户服务。

    日本的瑙周末有一个国家假期。
    我们希望您等待有关波形提供的重播、下周我们将回复您。

    非常抱歉给您带来不便。

    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、好久不见回复。

    我们得到 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 情况的波形图。
    我们可以显示3张图片。

    第一步:测量设置后、图中显示了 VIN 开启时的情况。
        通过测量设置、EN、REFIN 在内部连接到外部电源的 GND。
        (=外部电源尚未施加任何电压。)

    第二步:图片显示了 VIN 接通后 EN 打开时的情况。
        EN、REFIN 将在内部连接到外部电源的 GND。
        通过测量设置、REFIN 从内部连接到外部电源的 GND。
        (=外部电源尚未施加任何电压。)
        并且 VIN 电压由外部电源保持在3.3V。

    第三步:图片显示了 EN 打开后 REFIN 的开启状态。
        图片还显示 VO 级别(=大约1V)高于 REFIN (=0.75V)。
        VIN、EN 电压由外部电源保持在3.3V。
         Vo 在 REFIN 电压强制的计时结束、但电压电平与 REFIN 不同。
        它应该是相同的。

    这些图片是否有异常?
    如果您对此有任何意见、请告知我们。

    我们还想解释一下 REFIN 打开的情况。

    在以下测量设置条件下、将采集三个以上的皮张。
    通过手动操作外部电源、每个引脚分别被打开。

     [条件 A]
       REFIN  = 0.75V、由外部电源 A 供电  
       英文      = 3.3V、由外部电源 B 供电
       输入电压      = 3.3V、由外部电源 C 供电
       VLDOIN = 1.9V、由外部电源 D 提供(无波形图)

    关于 REFIN 打开情况几乎是一样的、但设置条件不同、如下所示。

     [条件 B]
       REFIN  =开路(未连接任何仪器。)  
       英文      = GND 或3.3V、由外部电源 B 供电
       输入电压      = 3.3V、由外部电源 C 供电
       VLDOIN = 1.9V、由外部电源 D 提供

    在检查电路板上其他器件(而非 TPS51200)的功能后、REFIN=0.75V Condition (=条件 A)会观察到 VO>REFIN 现象。
    该功能检查是针对多种情况进行的。 其中一些包括 REFIN=open condition (=condition B)。


    我们想了解 VO>REFIN 现象与 REFIN=OPEN 情况之间的关系。
    如果您对此有任何意见、请告知我们。


    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    REFIN=OPEN 是无效操作、在这种情况下器件未定。   

    我们建议 VO 输出至少20uF、但在您的系统中、使用3x0.1uF。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    有关 VO 输出电容的信息不正确。
    不是3x0.1uF、而是3x10uF。
    (*请参阅下一个电路图。)

    我们的 VO 输出电容与 TI 在数据表中的建议相同。
    因此我们不认为 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 情况是由 VO 输出电容引起的。


    然后、我们要确认 Vo=VOSNS=REFOUT>REFIN 是否由 REFIN=OPEN 引起。

    您的注释为"REFIN=OPEN is not a valid operation and the device is determined>。 "。

    (Q1) REFIN =由于 REFIN 输入不确定而禁止打开状态吗?

    (Q2)是否有任何器件可能会因 REFIN 输入不确定而被 REFIN =开路损坏?

    (Q3)如果器件被不确定的 REFIN 输入损坏,下一个图中的器件内部电路损坏在哪里?


    非常感谢您的支持。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    该操作与器件的设计目标不同。  可能是在测试用例期间、断开连接期间会出现一些尖峰。

    如果您使用推荐的排序和操作进行 A-B-A 交换、问题出在电路板或器件上吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    但我们认为需要更多地解释我们的检查顺序和检查环境。
    我们想解释一下这一点。

    *有关我们的支票操作的说明
    ========================================================================

    我们的 TPS512000电路板已经完成了很多有关电路功能确认的检查。
    这些检查是有关 TPS512000电路板电路的功能检查之一。

     [条件 A 的检查]
       REFIN  = 0.75V、由外部电源 A 供电
       英文      = 3.3V、由外部电源 B 供电
       输入电压     = 3.3V、由外部电源 C 供电
       VLDOIN = 1.9V、由外部电源 D 提供(无波形图)

     此检查是通过检查机器 A 和机器 A 的电压设置环境完成的、检查时的情况与上述相同。
     完成此检查后、将从 TPS512000器件板上移除所有测量线和测量仪器。


     [条件 B 的检查]
       REFIN  =开路(未连接任何仪器。)
       英文      = GND 或3.3V、由外部电源 B 供电
       输入电压     = 3.3V、由外部电源 C 供电
       VLDOIN = 1.9V、由外部电源 D 提供

     此检查通过检查机器-B 完成、检查时机器-B 的电压设置条件与上述相同。
     在状态 B 检查的机器-B 环境中、我们不能对 REFIN 引脚施加任何电压。
     因此、此设置是在 REFIN=OPEN 条件下完成的、这是机器-B 的限制
     完成此检查后、将从 TPS512000器件板上移除所有测量线和测量仪器。

    *我们需要您的支持,如有任何问题(a)-(e)
    ================================================================================================

    因此、条件 A 和条件 B 的这些检查不会在相同的设置环境中按顺序运行。
    因为测量机不同、设置线和仪器也不同。
    检查设置将在每次检查开始时完成、检查完成时、检查设置导线和仪器将被移除。


    在您的以下评论中、我们有关于"Spike"的一些问题。


    >操作不是设备的设计目标。 可能是在测试用例期间、断开连接期间会出现一些尖峰。


      (a)我们的支票操作序列中是否存在出现尖峰的可能性?

      (b)如果(a)是、我们的操作序列时序中何时会出现尖峰?

      (C)我们了解 REFIN 引脚路径上会发生的尖峰。 这是否与您的图像相同?

      (D)当电压开启时、检查条件 B 启动是否有可能发生尖峰?

      (E)如果 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 情况将由 REFIN 引脚路径上的尖峰引起,在接下来的器件内部电路图中,哪里会损坏?

             


    在您从我们的附加说明中了解检查操作顺序说明后、请回答我们的每个问题(a)-(e)。

    我们真的想知道 REFIN=OPEN 条件和 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 条件之间的关系。
    因为,如果 REFIN=open 是由 REFIN=open 检查条件引起的,我们必须将检查环境计算机-B 修改为 REFIN <> open。


    我们需要您的支持。
    感谢您持续为我们提供帮助。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们必须 FA 零件才能知道问题是什么。 您认为可以提交退货吗?

    http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html 

    同时、请勿在测试设置中使 REVIN=打开操作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时支持。


    要将故障样本发送给 TI 客户服务以分析 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 的情况、我们必须从 TI 授权经销商处获取 TPS51200。
    但是、根据采购部人员的说法、我们的 TPS51200器件不是从 TI 授权经销商处获得的、因此我们无法将问题样片发送给 TI 客户服务。


    非常抱歉给您带来不便。

    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们怀疑由于尖峰而存在一些泄漏或损坏。 但我们必须对此进行测试以确认这一点。

    是否可以更改测试以避免这种情况?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时支持。

    我们正在考虑检查中是否存在 REFIN=打开条件变化。

    无论如何、我们的 TPS51200器件不是从 TI 授权经销商处获得的。
    但是,TI 客户服务是否可以通过任何方式进行分析?

    您能不能支持在 TI 中分析我们的故障样片。


    谢谢、此致、
     库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我们收到了您 的消息、并正在积极开展这方面的工作。 我们将尽快在这里作出答复。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的支持。

    我们想知道 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 现象的原因是什么。
    如果 PFA 将在 TI 执行、并确定内部问题点、我们将能够采取良好的对策。

    因此、我们认为在 TI 中进行 PFA 对于我们弄清这个问题非常重要。

    如果我们的样片不是从 TI 授权经销商处获得的、请您向我们提供您的 PFA 支持。


    非常感谢你的帮助。

    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否 发送可疑装置的顶部标记图片?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们拍摄了有关我们的两个故障样本的顶部图片、这些示例如下所示。

       


    我们还有一个关于故障样本特性的问题、会发现奇怪的现象。

    根据数据表中的以下说明、TPS51200具有 REFOUT 电压在 REFIN <0.39V 条件下显示0v 的特性。
    然而、当 REFOUT 电压超过0.39V 时、REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。


    7.3.12 DDR2应用的 REFOUT (VREF)注意事项
    在 TPS51200跟踪启动期间、REFIN 电压跟随 VDDQ 轨的上升
    REFOUT (VREF)在 REFIN 电压为1时跟随 REFIN
    大于0.39V
    当 REFIN 电压低于0.39V 时、VREF 为0V


    我们的故障样本显示 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 现象、VO=VOSNS=REFOUT 电压在 REFIN=0.75V 条件下显示大约1V。
    VO=VOSNS=REFOUT 电压输出时、REFIN 电压的偏移似乎为0.25V。

    我们可以确认故障样本显示的奇怪特征、即当 REFOUT 电压超过0.15V 时、REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。
    根据数据表、当 REFOUT 电压具有 REFIN 特性时、该值应超过0.39V。
    但是、我们的故障样本相对于数据表特性的偏移约为0.25V。
    我们还检查了良好的样本显示了与数据表相同的特性、当 REFOUT 电压超过0.39V 时、REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。

    因此、我们认为、我们的故障样本存在与 REFIN = REFOUT 电压启动偏移相关的奇怪现象、这可能是找出 OUT 故障原因的关键。

    我们希望 TI 考虑一下奇怪的现象机制。
    我们想知道,哪些内部工具不能正常发挥作用,来复制奇怪的现象。

    例如、奇怪现象的一个示例是以下方框图中的哪个 FET 无法正常工作?

    请您就我们的故障样品做 PFA、并就 TI 对奇怪现象机制的考虑发表评论。

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据顶部标记、这些不是 TPS51200-Q1

    我们无法支持它。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们展示了 TPS51200QDRCRQ1器件的俯视图。
    但是,您说我们的照片不是 TPS51200QDRCRQ1,是这样吗?

    您是指 TI 未生产我们的样片吗?
    如果是、我们想知道顶视图应该是什么。


    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可能会向我们发送错误的顶视图。 请仔细检查您发送给我们的图片

    您发送的消息具有 PSNQ。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们确认已向您发送显示 PSNQ 的顶视图照片。
    但是、您说我们的照片由于标记了 PSNQ 而不是 TPS51200QDRCRQ1。

    以下图片是从 TPS512000-Q1数据表的一部分中获取的。
    根据下一张照片、TPS51200QDRCRQ1的器件标识是 PSNQ、与样片照片相同。

    *以上照片是可从下一个 URL 引用的数据集的一部分。
    https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tps51200-q1.pdf?ts=1629265031972&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FTPS51200-Q1

    我们想确认 PCNQ 器件标识是否表示 TPS51200QDRCRQ1器件?

    请仔细检查 TPS51200QDRCRQ1的器件标识。


    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们通过生产日期代码确认了这一点、该代码是顶部标记的一部分。 如果您可以清晰地描绘顶部标记、可能会有所帮助。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们再次拍摄了 TPS51200QDRCRQ1器件的俯视图。


    顶视图标记如下所示。

    PSNQ
    TI 92K
    ALP9 μ A


    如果我们的样片不是从 TI 授权经销商处获得的、请您向我们提供您的 PFA 支持。


    非常感谢你的帮助。

    谢谢、此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢更新。

    我需要检查一下、因为根据法律说明、正常情况下、w 无法接受来自未经授权来源的退货。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    请告诉我们有关检查结果的信息。

    我们希望对以下现象进行技术评论、这是我们在2021年8月11日提出的问题。
    您是否也支持这一点?

    [我们在2021年8月11日的问题]


    我们对故障样本的特性还有一个问题、发现了奇怪的现象。

    根据数据表中的以下说明、TPS51200具有 REFOUT 电压在 REFIN <0.39V 条件下显示0v 的特性。
    然而、当 REFOUT 电压超过0.39V 时、REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。


    7.3.12 DDR2应用的 REFOUT (VREF)注意事项
    在 TPS51200跟踪启动期间、REFIN 电压跟随 VDDQ 轨的上升
    一旦 REFIN 电压大于0.39V、REFOUT (VREF)就会跟随 REFIN
    当 REFIN 电压低于0.39V 时、VREF 为0V


    我们的故障样本显示 VO=VOSNS=REFOUT>REFIN 现象、VO=VOSNS=REFOUT 电压显示

    在 REFIN = 0.75V 条件下、电压约为1V。
    VO=VOSNS=REFOUT 电压输出时、REFIN 电压的偏移似乎为0.25V。

    当 REFOUT 电压超过0.15V 时、我们可以确认故障样本显示的奇怪特性

    REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。
    根据数据表、当 REFOUT 电压具有 REFIN 特性时、该值应超过0.39V。
    但是、我们的故障样本相对于数据表特性的偏移约为0.25V。
    当 REFOUT 电压为时、我们还检查了良好的样本显示了与数据表相同的特性

    超过0.39V 的 REFOUT 电压开始跟随 REFIN 电压。

    因此、我们认为、我们的故障样本存在偏移有关 REFIN = REFOUT 电压启动的奇怪现象

    可能是找出 OUT 故障原因的关键。

    我们希望 TI 考虑一下奇怪的现象机制。
    我们想知道,哪些内部工具不能正常发挥作用,来复制奇怪的现象。

    例如、奇怪现象的一个示例是以下方框图中的哪个 FET 无法正常工作?

    请您就 TI 对上述奇怪现象机制的考虑发表评论。

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这可能是 REFOUT 上的泄漏或内部损坏。 我们 仍在等待质量部门的回复、以获得未经授权的经销商的退货。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的支持。

    当您有相应的回复时、请告知我们检查结果。


    总之、感谢您对我们的故障样品现象发表技术评论。


    但是,我们想知道我们的失败现象。
    因此、我们希望您在数据表中的下一个方框图中指出内部损坏的位置。

         


    请再次详细评论 TI 对上述奇怪现象机制的考虑。

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉。  根据 TI 法律协议、我们无法从未经授权的经销商处为器件提供 FA。   

    可疑情况发生在 REFOUT 旁边的 FET 上、但我们无法确认。

    我建议更改测试以避免相同的测试情况。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的支持。
    我们同意、由于从未经授权的 TI 分销商处获取、我们的样片将无法进行 PFA。

    总之、非常感谢您的帮助。


    此致、
    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请考虑从授权经销商处购买 TI 器件、以便我们在将来能够为您提供更好的支持。

    此致

    Yihe