主题中讨论的其他器件:TPS51200、 ALP
大家好、
我使用 TPS51200QDRCRQ1器件作为 VTT 稳压器、该稳压器在 REFIN 处具有0.75V 输入以及从 VO 和 REFOUT 输出0.75V。
但是、某些电路板无法正常工作、即使在每个电路板上都构建了相同的电路。
问题现象相同、REFIN 处的输入电压为0.75V、但 VO 和 REFOUT 未输出电压为0.75V。
VO 和 REFOUT 的输出显示大约1V。
我们不认为该问题是由电路引起的。
由于电路是数据表中的推荐电路、因此还有一些电路板工作正常。
但我们认为、该问题可能是由 REFIN/EN/VLDOIN/VIN 引脚的输入序列引起的。
关于 REFIN/EN/VLDOIN/VIN 引脚的输入电压序列、我们 知道没有限制。
但是、每个电路板的电阻特性可能会导致该问题、这意味着该问题将由每个电路板的输入序列差异引起。
因此、我们希望确认如何将 TPS51200QDRCRQ1器件的输入电压序列设置为建议条件。
请回答 有关 TPS51200QDRCRQ1器件的建议输入电压序列的问题。
谢谢、Besr 此致、
库拉