This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:稳压器在通电后立即短路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR36520, LMR36510, TPS54302, LMR33630, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016436/lmr33620-regulator-short-circuited-as-soon-as-powered-on

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: LMR36520LMR36510TPS54302LMR33630LMR33610

大家好、

我已经使用 LMR36520设计了电源、但由于不可用、我选择了引脚兼容的 LMR33620。 我已经使用 LMR33620组装了5块电路板。 通电后、器件会立即在引脚1 (GND)、2 (VIN)和8 (SW)上短路。  

我已经使用 Web 工作台工具验证了设计、但没有发现任何设计问题。

请说明此设备损坏的原因。

设计规格

VIN - 24VDC、2A 通过经认证的适配器和适配器输出电缆长度为1英尺

输出电压- 5V 1.5A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入 EMI 滤波器可能会导致输入过压。   

    陶瓷输入电容器具有极低的 ESR、并将与 EMI 滤波器 L 振铃

    尝试连接22uF 或47uF AL。 器件输入端的电解电容器、

    作为实验。  AL 电容器的 ESR 将为滤波器提供阻尼。

    此外、请提供 PCB 布局的 PDF 供我们审阅。

    请记住、LMR33620的额定电压仅为36V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:

       实际上,我们在设计中提供了 EMI 滤波器,在测试原型 PCB 时,我们没有安装 EMI 滤波器的电感器 L1 (粗线短接焊盘),其余的所有输入电容器都已安装。 请注意、C1、C2、C4和 C5是铝电解电容器、只有 C6是陶瓷电容器。  

    使用22uF 或47uF 等大容量电容器会产生高浪涌电流。 此外、Web 工作台工具不建议在输入端使用大容量电容器。 由于样品短缺和交货周期长、无法进行多个实验。 因此、请尝试提供准确的解决方案。

    我将在一段时间内发送 PCB 布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在测试过程中、还请发送器件 VIN 引脚和 SW 引脚上的电压波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们已通过在稳压器的输入侧添加47uF AL-EL 电容对电路板进行了测试、并在 VIN 引脚和 CBOOT 引脚上观察到以下波形。 通道1是电源连接器处的输入电源。 通道2是稳压器的 VIN (2)引脚。 通道3是稳压器的 CBOOT 引脚(7)。 遗憾的是、我们在上电时尚未测量 SW 引脚。  

    此时器件未短路、但器件未生成输出电压。 在 CBOOT 引脚上观察到5V 电压。

    通道1是电源连接器处的输入电源。 通道2是稳压器的 VIN (2)引脚。 通道3是稳压器的 CBOOT 引脚(7)。

    SW 引脚的测量值为500mV、如下所示。 输出也为500mV、而不是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    稳压器的输入端看起来有一些非常糟糕的波形。

    您应该使用稳定的工作台电源进行测试、并查看是否获得更好的结果。

    这将是解决此问题的最佳起点。

    我们还需要查看您的 PCB 布局以进一步提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

       plz 引用 我的布局的 PDF 文件。

    e2e.ti.com/.../LMR33620.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图和布局之间的元件标识符不对应。

    请提供一个原理图、其中包含与布局丝印面相对应的标识符。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

       plz 引用 我的布局的 PDF 文件。

    e2e.ti.com/.../33620.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设 LMR33620的面积如下面的附件所示

    以下是我的评论

    220nF 输入电容必须与器件位于同一侧并靠近 VIN 和 PGND 引脚

    2.还应在220nF 旁边使用4.7uF 或10uF 陶瓷输入电容。  除陶瓷外、如有需要、还可以保留铝电解电容器。

    3.您需要在器件的 DAP 下穿孔以连接接地平面、从而获得良好的热性能和电气性能。   

    4.确保反馈分压器靠近器件并在器件附近接地

    5.尝试为 VCC 电容器实现更好的接地线路。

    需要在输出端放置一些陶瓷电容。  有关建议、请参阅数据表。    除陶瓷外、您还可以根据需要保留铝电解电容器。  输出电容器应在器件的接地附近接地。  请参阅数据表。

    请参阅数据表中的 PCB 布局示例、了解有关上述注释的详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我们有同样的问题。 我尝试将 LMR36510替换为 LMR33620、但烧坏了。
    但在 我移除了连接到 GND 的使能电阻器之一之后、它就能正常工作(在原理图中为 R139和 R140)
    值得一试
    祝你好运
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010097/lmr33620-alternate-of-lmr36510-but-get-hot-burn?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmr33620#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      感谢您查看 PCB 布局。

    布局中已有用于连接接地层的器件 DAP 下方的过孔。 随附的 pdf 中未突出显示它们。

    2.建议在器件的输入和输出侧添加额外的陶瓷电容器。 请参阅您在7月7日的评论、您曾提到使用陶瓷电容器会导致振铃。 那么、为什么在这里不考虑它。

    3.我接受,根据您的建议更改布局可能会提高器件性能,但我不认为器件会因为这些原因而损坏。

    4.我组装的所有5块板 都损坏了。 我 已经更换 了一个电路板中的新器件、 并在输入侧和输出侧使用10uF 陶瓷电容器进行了测试、即使器件已损坏。  

    5.我使用过不同的 TI 降压转换器,但从未遇到过这样的问题。 我看到其他人在论坛上发布了同样的问题。

    没有人能找到正确的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khyarui Arham、

    我之前见过您的帖子、并尝试移除该电阻器。 但它对我没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否尝试将220nF 和10uF 放置在靠近器件 VIN 和 GND 引脚的位置?

    此外、您是否尝试使用外部电源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      是的、我已将220nF 靠近 LMR33620的引脚1和2放置 、 并 放置了10uF 电容器。 更改了输入电源、即使 面临相同的问题也很困难。

    一个电路板脱焊并将其再次焊接到另一电路板中也会导致器件在未接通电源的情况下受损。

    全部采购了12 台设备,其中10台设备在所有这些演习中都被损坏。 我对该器件非常失望。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否尝试使用连接到电路板的外部干净输入电源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      是的、我们的实验室 电源经过认证、工作正常、具有干净的稳压输出。  我们使用 的是来自 Scientific 的实验室电源,而我们以前使用的适配器是来自 Sony 的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    将实验电源直接连接到稳压器的输入端时,是否出现问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    是的、我在使用实验室电源时看到了问题。 已尝试两种方法、一种是热插拔、另一种是在连接电源后打开。 在这两种情况下、器件都会损坏。

    谢谢

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我仍然认为这是输入上的某种过压事件或严重噪声。

    在使用工作台电源时、您能不能对输入电压进行示波器截图。

    此外、您在测试期间使用的负载是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank De Stasi、

        我不能回复,因为我今天不在车站。 这个问题还没有解决。 我没有看到我的电源发生过压事件。 我在另一个包含 TI TPS54302稳压  器的电路板上使用了相同的电源、工作正常。 查找所捕获的工作台电源输出电压图像。 它干净、无过压、且纹波为540mVp-p 测试期间器件上的最大负载为1.5A。 我相信只有 LMR33620在使用该电源供电时会产生一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenehari、您好!

    我与弗兰克有类似的看法。  

    从布局中、我观察到电路板+ve 输入端子到器件 VIN 引脚的路径必须从电路板的顶部向下到达第8层、然后返回电路板的顶部。 这是一个大输入环路、会导致大于必要的寄生电感、从而导致输入节点上出现振铃。 此振铃可能超过输入引脚的绝对最大额定电压、从而导致器件损坏。

    在打开器件时、使用工作台电源时、您能否获取输入电压的示波器截图?  

    理想情况下、我在示波器照片中所需的内容如下:LMR33630器件引脚上的输入电压、SW 节点电压和电源连接器上的输入电源。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚再次读出 LMR36510和 LMR33610之间的区别、LMR36510具有内部软启动电路、但 LMR33610没有。 在另一侧、我有很多 MLCC 来过滤输入电源、因此它可能会导致大浪涌电流问题。 您应该添加一个软启动电路。 它适用于我:

        

    您可以根据 MOSFET 的 VG 阈值计算分压器:R1和 R2。 在本例中、输入电压范围为9V 至36V。 要在软启动电路上增加更多时间/延迟、您可以将 C1值更改为大于1uF (我使用10uF/25V MLCC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyarul、

    感谢您的回复。 这是一种创新的解决方案。  

    不过、只需澄清一下、LMR33610和 LMR36510的内部软启动电路的软启动时间几乎相同。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我在 LMR336xx 的简短描述中未找到它、可能是我错过了它。 感谢您提供的信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Khyarul。  

    此致、

    Harrison Overrurf