This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:请介绍 FAE

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021303/bq28z610-r1-please-introduce-fae

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

大家好、

我们正在为特殊电池开发电池保护/电量监测计板。 由于我们在追求高温性能、因此我们得到 了一个经过高温优化的电池。 我很难理解 bqStudio 库中的100%匹配配置文件。 使用符合 化合物 ID 的 GCP 工具可能不是这种情况的最佳方法? 我可以在这里获得一些帮助吗? 您能否介绍 FAE?

谢谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您应该能够使用 GPCCHEM 工具获得良好的匹配、您能否共享在提交日志后获得的报告?

    E2E 是应用工程师为您在帖子中链接的器件提供的直接支持。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。 感谢您的回复。  遗憾的是、由于此芯片具有很长的交货周期、我们必须使用其他解决方案。