请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
大家好、
我们正在为特殊电池开发电池保护/电量监测计板。 由于我们在追求高温性能、因此我们得到 了一个经过高温优化的电池。 我很难理解 bqStudio 库中的100%匹配配置文件。 使用符合 化合物 ID 的 GCP 工具可能不是这种情况的最佳方法? 我可以在这里获得一些帮助吗? 您能否介绍 FAE?
谢谢
Simon