This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715如何监控放电功耗和系统功耗

Guru**** 2604475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017700/bq24715-how-bq24715-monitors-discharge-power-consumption-and-system-power-consumption

器件型号:BQ24715

您好、先生、

从 BQ24715的数据表中我了解到它具有 放电电流监控器输出功能、所以我想知道它如何 监控 放电功耗和系统功耗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据 ChargeOption ()位[4]中设置的位,您可以将 IOUT 监视为充电电流或放电电流。 请参阅第8.4.7节以及针对 ChargeOption()的寄存器表说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢。

    但是、根据数据表的第8.4.7节、我们尝试将 ChargerOption (0x12)设置为两个值0x664E 和0x6646 、并读取 IOUT 引脚(引脚7)的电压。 测量的电压值如下:

    1) 1)将  ChargerOption (0x12)设置为0x664E、IOUT 引脚的电压 为0V。

    2) 2)将 ChargerOption (0x12)设置为0x6646、IOUT 引脚的电压约为0.2V。

    我能知道 此问题的原因吗? 或者、您能就此提出一些建议吗?  

    我的示意图原理图如下所示:

    谢谢、

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将对此进行研究、并将通过 EOD 进行响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我的问题有什么新闻吗?  

    现在、我有一个新问题、即考虑到成本、 我们要移除原理图中适配器和 BQ24715 (PQ5)之间的 N 沟道功率 MOSFET。 我 想知道这是否可行?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

      对于 IOUT 问题、您可以参阅此帖子、其中先前提出了类似问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921913/bq24715-adapter-current-battery-discharge-current-using-iout?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24715%2520IOUT#

    是的、您可以移除其中一个 NFET (其体二极管阴极位于适配器上的 NFET)。 这有助于控制适配器插件上的浪涌电流、但这并不重要。  

    所需的基本 NFET 是其体二极管阳极位于适配器上的一个、因为这可提供反向电压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢、现在我们遇到了 BQ24715的新问题。  我们使用 BQ24715进行笔记本电脑电池充电、使用 CW2015进行功率计量。 我们在测量电池放电时发现了一个问题。  详细的问题描述如下:

    1) 1)当电池电量在98%~100%的范围内时、插入一个12V 适配器、通过电流表 、我们可以了解到电池从放电状态变为充电状态需要几十秒到几分钟的时间。 但是、如果使用19V 适配器、此转换过程通常可以在10秒内完成。

    2) 2) 当电池电量低于93%时、插入12V 充电器后、可在10秒内将电池从放电状态更改为充电状态。

    因此、我们 想知道系统电源的 BQ24715 DPM 是如何打开和关闭的、主要是从适配器侧或电池侧获得的、以及如何分配。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

     串联的电流表阻抗干扰反馈环路、不应用于测量充电电流。 您可以使用双向电表模拟电池。 充电调节电压是多少?

    关于 DPM、它是一个输入电流调节环路。 由于降压转换器背后的物理原理、具有较低输入电压(12V 与19V)的输入电流更高。 随着占空比增大(VBAT 增大)、输入电流会增大。 因此、您可能会达到 DPM 环路。 DPM 设置和测得的输入电流是多少?