请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 大家好、团队、
我的客户一直在使用 TPS63900进行一些测试、并看到关断电流/静态电流略高于数据表中的预期值、关断电流约为90nA、无负载静态电流约为170nA。 数据表指定了空载电流范围、关断电流范围、因此我们想检查哪些因素会影响这些电流、以及关断的预期范围。
此外、还需要仔细检查输入电压限制。 我注意到绝对最大值为5.9V、如果瞬间和连续超过建议的5.5V 电压、我们会有什么影响? 客户可能正在查看每节1.9V 的3节电池、因此总共为5.7V。