This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输入电压限制、关断电流范围

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020761/tps63900-input-voltage-limits-shutdown-current-range

器件型号:TPS63900

大家好、团队、

我的客户一直在使用 TPS63900进行一些测试、并看到关断电流/静态电流略高于数据表中的预期值、关断电流约为90nA、无负载静态电流约为170nA。 数据表指定了空载电流范围、关断电流范围、因此我们想检查哪些因素会影响这些电流、以及关断的预期范围。  

此外、还需要仔细检查输入电压限制。 我注意到绝对最大值为5.9V、如果瞬间和连续超过建议的5.5V 电压、我们会有什么影响? 客户可能正在查看每节1.9V 的3节电池、因此总共为5.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sepeedah、

        测试条件与数据表相同?  

        我认为这 应该与芯片制造过程中的器件偏差,相关、例如 EN 判断模块的比较 器的工作电流/ MOSFET 的泄漏电流。  遗憾的是、我们没有 精确的范围。

        输入电压过高、TPS63900很可能会损坏。  瞬时 Vin 电压为5.7+尖峰、 很可能会超过 绝对值。

    其他器件、持续5.7V、芯片性能也无法保证、可能会缓慢损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao、我将在离线时分享一些详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  我 可以在下周一收到电子邮件。