This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:TPS3620

Guru**** 2634265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620, TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021713/tps3620-tps3620

器件型号:TPS3620
主题中讨论的其他器件: TPS3619

你(们)好

我有一个使用 TPS3620的电路、VOUT 上有一个220uF 的电容器。 当 VDD 被移除时、TPS3620切换到 VBAT 前大约有0.5秒的延迟。 因此、这可能是由电流从220uF 电容器流入 VDD 并在电容放电至低于 VIT 前保持该电源电压上升引起的。 发生这种情况时、TPS3620会切换到 VBAT?

我们正在考虑在 VOUT 和220uF 电容器之间串联一个二极管、但这不是理想的解决方案。

BR

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否提供有关 VOUT、VDD 和 VBAT 的一些示波器照片?  如果从电路中移除220uF 电容器、会发生什么情况?  TPS3620是否更快地翻转到 VBAT?  提供的任何其他信息都可能非常有用。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线1 (黄色)为 VOUT、迹线2和3 (青色和粉色)为 VBAT、迹线4 (绿色)为 VDD。 所有布线均为1V/DIV。 在该图中、VDD 被立即移除并降至大约0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此迹线中、VDD 在工作台电源处关闭、下降速度更慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路。 L38只是一个铁氧体高阻抗 Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路。 L38只是一个铁氧体高阻抗 Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您提供更多信息。  您是否已尝试卸下射频扼流圈 L38?  在向设计添加其他组件之前、我想了解 TPS3620是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是删除了 L38的波形。 它看起来工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、/MR 连接到 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    那么、移除射频扼流圈可以解决您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本例中、它仅在 TPS3620输出与负载断开的情况下修复了故障。 用短接线更换 L38会导致问题! 我将使 NMR 保持浮动、看看会发生什么情况。 目前、它连接到 VDD。 Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我认为让/MR 引脚悬空不会解决您的问题。  /MR 引脚通过内部电阻在内部连接到 VDD。  请参阅以下内容:

    /MR 上拉电阻值的计算公式如下:

    其中中点 IIL 可用于计算内部上拉电阻器。

    问题在于、射频扼流圈是电感、流过电感的电流不能瞬时变化。  流经电感器的电流的公式为:

    V = L *(di/dt)

    其中(dt)是电流反向所需的时间。  您看到的延时时间是电流停止从 VDD 流向 VOUT 并改变 VBAT 成为 VOUT 源所需的时间。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果您的应用程序有任何更新、请告诉我?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben 问题不是 TPS3620、而是电源负载、BR Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    很高兴问题已得到解决。  是否可以通过单击"Resolved"来关闭该主题?  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、我不确定 TPS3620是否完全无辜。 我断开了电路中的 L38、这意味着 TPS3620上没有负载。 然后、我将330uF 电容器连接到 TPS3620的 VOUT。 我为 VDD 引脚加电、它会为电容器充电。 当我关闭 VDD 时、您可以看到330uF 上的电压与 VDD 一致! 直到达到阈值电压、此时切换到 VBAT。 然后电容器充电至 VBAT。 这将证明、在切换发生之前的一小段时间内、电流能够从330uF 电容器流回 VDD 引脚? 请参见图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处 VDD 为绿色、VOUT 为黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    VOUT 上是否有负载?  VOUT 上的压降毫无意义。  在您之前的图片中、它显示 VOUT 未下降。   两个示波器快照之间有何差异?  VOUT 似乎在300mV 左右下降。

    VBAT 上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则 VOUT 上没有负载。 上一张图显示了无负载 VOUT。 两个示波器快照之间的差异是我已将330uF 电容器连接到 VOUT。 VBAT 通过100R 电阻器连接到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    330uF 电容器放电的唯一方法是通过 TPS3620返回。 请注意、电池和 VBAT 之间有一个100R 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 变为低电平时、您是否有办法更改 VDD 的压摆率?  我猜 VOUT 将返回 VDD、这会有一定的延迟。  在设置过程中、是否可以将二极管与 VDD 电源串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、Ben 不是我们唯一可以做的事情就是用二极管 Edward 替换 L38

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    期待您使用二极管获得的结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本例中、VDD 与 VOUT 的最大值为400mA、因此根据 VDD 下降的速度、可能会超过此值。 我想二极管的缺点是恒定压降、在 L38位置放置2R2会减少回流到 VDD 的电流、例如 VDD 和 VOUT 回流之间的电压差为300mV 时、电流将降至150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这听起来是个好主意。  保持发布状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解如果电池被移除、然后 VDD 被移除、会发生什么情况。 TPS3620是否仍会切换到电池、即使电池没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确读取表1、如果 VDD 高于或低于 VIT、并且 VDD 高于 VBAT、则 VDD 始终连接到 VOUT。 这意味着、如果我在存在 VDD 的情况下移除了电池、然后移除了 VDD、TPS3620将不会切换到 VBAT、而是保持与 VDD 的连接。 这会导致 VOUT 完全放电至 VDD? 您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    根据您所说的内容、TPS3620将不会切换到 VBAT、并将保持与 VDD 的连接。

    一旦 VDD 低于 VIT-、连接 VDD 和 VOUT 的开关将关闭、我猜 VOUT 应保持升高、因为电容器上的电压。   

    数据表中的时序图显示的 VOUT 行为与两天前显示的其中一张示波器照片中的行为相同。

    下面显示了一种情况、其中 VDD 不大于 VBAT 且 VDD 不高于阈值电压(VIT)、则 VOUT 为 VBAT。

      

    这些表告诉我、如果您没有将电池连接到 TPS3620、并且 VDD 低于 VIT 阈值电压、则 VOUT 连接到 VBAT、VBAT 处于浮动状态、因此 VOUT 将是输出电容器上看到的任何电压。   

    我希望我的解释是清楚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果 VBAT 浮动且低于 VDD、则表中的第二行显示 VDD>VBAT=1、VDD>VIT=0 VOUT=VDD。 因此、只要您同意 VDD>VBAT、VOUT 就会保持与 VDD 的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    是的、我同意、根据表。  您是否能够验证功能表?  我认为、时序图说明了您在设置中看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ben、好的、我们将进行一些测试来确认。 我在数据表第3页注意到、VIT 仅适用于 TPS3619-33和 TPS3619-50。 数据表中是否应该没有提到 TPS36xx-33和 TPS36xx-50、以明确说明这适用于 TPS3619和 TPS3620? Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    是的、VIT-规格也应适用于 TPS3620。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    是否有任何更新?  如果回答不正确、您是否可以通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经测试了电路并可以确认 VBAT 是否不存在、您会得到 VDD 电源的重放电:   

    通过将二极管置于 L38位置、回流电流被阻断:

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您提供信息。  这是有道理的、因为开关是 PMOS 器件。  PMOS 器件具有一个将源极连接到漏极的体二极管。  这是从 VOUT 流向 VDD 的电流路径。  如果没有 VBAT 电压、VDD 至 VOUT 开关将保持开启状态、并且体二极管连接会导致 VOUT 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  如果不是、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    只需跟你跟进。  如果您有任何其他问题、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。  祝你好运!

    本