This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:AOLD\AOLDL 立即激活、忽略延迟设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020160/bq40z80-aold-aoldl-activates-immediately-ignores-delay-setting

器件型号:BQ40Z80

您好!

如果您能够提供帮助、我们希望更好地了解 AOLD 保护设置。
我们发现、在短暂(<500ms)负载电流瞬变时、OUT pack 关闭(DSG/CHG FET 关闭)、从而设置 AOLD 和 AOLDL 标志。

更改计数器解码延迟时间似乎没有任何影响-它当前设置为10s。

是否有办法为此功能设置延迟、以便不会因短暂的瞬变而意外激活此功能?  

我能够调节电流阈值、并且确实看到电池组能够承受的瞬态如预期的那样相应增加。  不过、最好也采用延时时间、因为我们的负载在运行期间非常动态。

第二个问题: 您能否为 BQ40Z80提供电源建议?  我们希望购买100-250件、以支持我们的下一个版本(尽管任何数量都将有所帮助!)、并且您的网站和 DigiKey 的库存水平为零。  在开发的这个阶段、我不希望为了使用不同的器件而重新设计我们的电池组、这是您完全可以理解的。

谢谢、

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以尝试调整旧阈值字段。 位7至位4将设置标志上的延迟、但31ms 的最大延迟可能不足以满足您的应用需求。 在这种情况下、您还可以尝试将位3设置为0以增加阈值、这似乎已经完成了。 在最坏的情况下、您可以减小旧的"恢复"字段以最大限度地减少 FET 关断的时间、但这当然会增加过热的风险。

    我们将在第二个问题上向您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该器件在当前的半导体环境中非常受限。 Octopart 的搜索结果显示与您看到的结果相同、DigiKey 或 Arrow 目前没有库存。  您可以采取的一项措施是点击产品页面"立即订购"部分中的"有空时通知我"。 如果您正在寻找较低数量的初始原型运行、我可能会为您提供一些样片。 如果您使用的样片数量较少、请离线与我联系。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、
    感谢您、我明天会尝试使用电池组、并让您知道电池组的运行情况。
    只是为了澄清、这是正确的字节吗?  (当前在下图中突出显示?)  我的印象是、该字节仅设置电流阈值?

    顺便提一下、我注意到 TRM 的附录 A 建议的值为0x00至0x0F。  我们的当前设置为0xFF、尝试将电流限制设置为可能的最高值、短于设置 RSNS 位)。  我认为 EVM 中的上半字节设置为0xFx、因此我将其保留原样、仅更改下半字节以更改电流限制。  上半字节是否重要?  或者、这个上半字节是指您所指的延时时间吗?

    我还应该尝试将锁存限制设置为高于0吗?  我的理解是否正确、即每次有一个 AOLD 事件超过电流和跳闸持续时间时、这个值可能会递减、并且电池组输出在计数器达到零前不会关闭?

    再次感谢您对此的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、这是正确的字节。 该字节的上半字节设置延迟、下半字节设置实际阈值。 尽管该字节看起来已经配置为最高可能阈值和最长延迟、因此您可能需要设置 RSNS 位(并适当调整 ASCC、ASCD1和 ASCD2阈值)。

    至于锁存器、有一个锁存计数器、每次超过阈值时都会递增、如果电流降至阈值以下足够长、则可能会递减。 将锁存限值设置得更高不会阻止关断放电 FET (每次超过阈值时都会发生)、但如果启用了该 PF 功能、则可以防止器件发生永久故障(PF)。  

    如果所有其他操作都失败、请注意、检测电阻器的值也会影响 AOLD 阈值。 较低的电阻器意味着阈值较高、您应该看到的电池组关断更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在这里提出这个问题、但我已经听过 Rushi 的介绍了一段时间、我们对获取一些样品非常紧张-如果我们不能、我们可能需要为我们的设计的下一次迭代找到一个替代器件。  如果有人能帮助解决这个问题、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息回复。 将使您保持脱机更新。  

    谢谢、

    鲁什