This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:其中一节电池泄漏电流为-18mA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019576/bq3060-one-of-the-batteries-has--18ma-leakage

器件型号:BQ3060

我们设计了一个采用 BQ3060的3节串联锂聚合物电池、   其中一节电池在电池空载,时具有-18mA 的泄漏电流、当我们再次进行电流校准时、它不起作用、 我们已经确认电容器和 ESD 组件工作良好、因此泄漏问题可能是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金兴

    您是否测量了传感器两端的电压以查看是否真实? 如果监测计的电流为18mA、则意味着它正在 SRN/SRP 引脚上读取该值、或者器件尚未校准。 我不会期望泄漏流过传感器。 当电量监测计记录0电流时、您会看到泄漏、但电池电压会随着时间的推移而降低。  

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了所有连接到 传感器的电容器、 我认为没有电流流流流过传感器、我进行了测试、导出了.gg 文件、然后导入了.gg 文件、  -18mA 的泄漏电流变为0mA、 如何解释这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金兴

    我不确定移除电容器意味着什么(我假设您离开了传感器并找到了测量仪表的路径)。 听起来好像存在校准问题、导致了幻影偏移。 如果您再次看到、请尝试重新校准器件。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除电容器意味着我移除 了 SRN/SRP 引脚的滤波电容器、  我之前确实重新校准了电流、泄漏电流没有改变(-18mA)、我再次导出.gg、 -18mA 的泄漏电流变为0mA。 我担心这个问题、因为我不知道原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金兴

    您是说您删除了 C12/C13、问题就会消失了吗? 但您离开 R15/R16/R14了吗? 这些电容器在电流中不起作用。 如果导入/导出 gg 文件已清除问题、则问题在于校准设置、校准未正确完成。 您可能有一些原因导致校准无法正确更新闪存、或者您未校准正确的参数。  

    如果取下电容器解决了问题、则表明电路板中存在泄漏。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除电容器意味着我移除了您发布的图片中的 C12、C13、C15、泄漏量表不变。  您提到 的校准 可能不正确、您指的是电流校准、对吧? 如何详细校准?应控制多少精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金星、

    在测试监测计之前、应始终进行校准、您可以使用产品页面 https://www.ti.com/lit/pdf/slua502上的应用手册

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在开始时进行了电流校准,我想知道泄漏电流是如何发生的? )?、只要我再次导入.gg 文件、泄漏电流就会消失(μ A、它会显示0mA μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金星、

    上传.gg 时、哪些校准参数会发生变化? 校准可能未正确执行、从而在库仑计数器上留下偏移。 您是在导出.gg 时说泄漏消失、还是在上传.gg 时说过?

    您是否让监测计按照 TRM 的第1.8.2节"自动校准"进行自动校准?

    此致、

    Wyatt Keller