主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ24192、
我正在确定与我们的电池模型匹配的 BQ27531-chemId。 使用 GPCCHEM 工具、我在重复测试时连续获得相同的 ChemId-Results。 "最大 偏差、%"值约为1、5%-2、0%。 但是、匹配的 chemId 的文本描述不能很好地适应电池模型。
例如、我得到了
ChemId 2073、最大值为1、68% 误差。 型号:"圆柱形(2490mAh)-镍镉电池/碳"
ChemId 1102、最大值为1.81% 误差。 型号:"层压(4380mAh)- LiCoO2/碳11 "
ChemId 2446、最大值为1.83% 误差。 型号:"PGF515974-2 (3720mAh)- LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4、35V"
但电池是一个棱柱形(65x40x6、0mm) 3、7V 锂聚合物电池、标称容量为2000mAh。 以上两项结果似乎与我们的电池模型的"事实"相当远? 继续使用其中一种化合物是否有意义(学习曲线)? 我们的电池具有内置保护电路、额定"保护板电阻"为30-40m Ω。 遗憾的是、我们没有关于阳极、阴极和化学成分的详细信息。
测试设置详细信息:
电池安装在目标应用中。 目标应用已经过修改、这样一个外部可编程电源/负载能够通过目标应用 BQ27531的感测电阻对电池充电和放电(通常使用 BQ24192对电池充电)。 此外、BQ27531连接到 TI EV2400 (通常连接到应用处理器)。 在运行放电-充电-放松-放电-放松循环之前、使用 bqStudio 校准了 BQ27531 (CC 偏移、电路板偏移、温度、电流1000mA、电压4000mV)。 按照"化学 ID 选择工具(GPC)简易指南"(SLVA725A)中的说明运行该测试。
电池"保护板电阻"、5cm 电池电缆和电池连接器的压降未得到补偿、与目标应用中的情况完全相同。 最大测试电流(400mA)下的压降可能约为25mV。
非常感谢您的任何提示或帮助。