This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:有关充电 IC BQ25895M 连接的阐述。

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021271/bq25895m-clarification-regarding-connection-of-charging-ic-bq25895m

器件型号:BQ25895M

我们使用的是 I.MX7处理器。 在 I.MX7的评估板中、我们看到了提供 USB OTG 的配置 、我们计划使用它。 此外、BQ25895M IC 计划仅用于电池充电。 因此、用于为外部电路(VBUS、SYS、VBAT 等)充电和供电的其他引脚可以断开所有其他引脚的连接。 请检查并确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhitha、

    我们有一份原理图检查清单、您可以查看其中哪些元件至关重要: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874557/faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips

    您能否详细说明断开所有引脚的含义?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用所有组件的最大值进行电流估算后、我们发现充电电流为5.16A。 BQ25895M 的 SYS 引脚输出为电路中的所有芯片供电。 BQ25895M 充电 IC 是否能够支持如此大的电流?

    注意:我们已使用最大电流值进行功率估算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25895M 是 一款5A 充电器。 它可以处理高达5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有电池、则最大系统电流可以是5A。 如果没有 SYS 负载、 则最大充电电流可以是5A。 请注意、最大输入电流限制为3.25A、系统电流和/或充电电流也可能受输入功率的限制。

    谢谢、

    宁。