This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:无充电/放电和无温度、但 SOC/RM 降至零

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019044/bq78z100-no-charge-discharge-and-no-temperature-but-the-soc-rm-drops-to-zero

器件型号:BQ78Z100

先生,您好:

您能帮助我们检查此 GG 文件和日志文件吗?

我们发现我们的产品存在 SOC 和 RM 中断问题。

当电压为4.257V 时、TD 和 FD 标志打开。

请帮助我们提供一些建议。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ78z100.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,您好:

    您能为我们提供建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stu、

    您能否提供故障器件的 srec。 我看到的是、当器件进入[REST]时、DOD0会更新为16K+。 这意味着监测计认为它是空的。 这很可能是由于化学 ID 损坏。 我需要使用 srec 进行确认。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vos:

    更新了.srec 文件以供您参考。

    请帮助我们检查并提供建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../6076.BQ78z100.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stu、

    我刚刚在中对 srec 进行了编程、并且未看到 srec 文件中会导致此问题的任何损坏。 您能确认几件事情。

    1) 1)这是从故障器件导出的 srec 吗?

    2) 2) 139和345之间的区别是什么?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    请参阅以下反馈。

    1.是的,所有数据都来自故障设备。

    2.没有区别, 他们的故障症状是相同的。

    这对我们的终端客户来说是一个非常紧迫的问题。

    请帮助提供建议。  

    非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    我一直在搜索、我没有发现使用的化学 ID 有任何问题。 深入了解、我发现私有数据存储器部分中有许多参数似乎已损坏。  

    两个文件具有相同的损坏内部值、因此看起来黄金映像文件必须是问题所在。 您可以向我发送黄金映像文件吗?  

    谢谢、

    Eric Vos