This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:降压建议

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020233/tps548a29-buck-recommendation

器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件: TPS543820

尊敬的*:

我们必须使用以下规格从5V 生成0.8V 电压:

Iout_max = 7A  

Vout = 0.8V  

VIN = 5V

纹波 mVp-p = 24mV

良好的瞬态响应

您会推荐 TPS548A29还是其他任何器件?

有些设计使用 LTC3310S、您是否会推荐   TPS548A29 进行替代?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A29或 TPS543820是理想的候选器件。  

    此外、还有其他器件需要考虑 链接到参数搜索。   

    可以使用参数搜索对器件进行滤波和比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否查看随附的原理图? 您还能告诉我们的应用、您会选择列出的电感器中的哪一个?

    e2e.ti.com/.../Power-0.8V.pdf

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、 我会添加一个与 R162并联的电阻器和电容器。   额外的 RC 可灵活地改善瞬态响应和稳定性。  

     有关 PCB 布局示例、请参阅 www.ti.com/.../tps548a29.pdf  

    第39页是布局建议、第25页显示了 AGND 和 PGND 的原理图。  

    按照布局建议进行操作、并将敏感模拟组件连接到 AGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在设计中添加了额外的电阻器和电容器封装。

    感谢您的回答、您能 不能评论 引脚19 VCC 上是否有10uF (0805 10 X7R)用于去耦?

    如果没有问题,您会推荐哪种电感器构成所列的?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上的10uF 应该是可以的。

    我更喜欢  SPM6530T-R25M230、与其他器件相比、它有一些经验。  

     它采用屏蔽、具有2.3m Ω 和23A 的额定电流。  

    如果 VIN 电压始终低于5.3V、则可以通过一个低值(1至10 Ω)电阻器将 VCC 连接到 VIN。  

    VCC 电压为4.5V、但可以从外部过驱。   在 VCC 上使用5V 外部电压会略微提高系统效率。  5V 驱动将降低 FET 的导通电阻并改善导通损耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的,输入电压始终为5V,是否可以在输入电压和 VCC 之间使用10R 0402电阻器?

    感谢您提出电感器建议、我们还会尝试其他一些方法、例如、  WLPM706630MR24LC

    https://eu.mouser.com/ProductDetail/Walsin/WLPM706630MR24LC?qs=%2Fha2pyFadugvb0Joir76I%2FhhKseY%2FyuqDE%252BegpEw9kz%2FlTUl4KdBtg%3D%3D 

    价格比前1k 单位低5倍、DCR 稍高。

    我还喜欢这种电感器,其 DCR 低于1m Ω SLR1050A-221KE ,您认为我们可以从这种低 DCR 中提高多少效率?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VIN 到 VCC 的0402电阻器正常。  

    为了估算效率、我更喜欢使用 webench.ti.com 工具。  

    列出的所有电感器都是可行的、 1m Ω RDC 的导通损耗会更低。  交流损耗很难估算、因此在工作台上进行测试对于评估电感器很有价值。