This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:VB 电压高于数据表规格

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020086/tps23753a-vb-voltage-higher-than-datasheet-spec

器件型号:TPS23753A

大家好、团队、  

我的客户正在使用 TPS23753A、发现 VB 电压的范围为4.76V ~ 5.8V、最大电压大于我们的数据表要求的5.25V。  

是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、  

    是5.8V 超出数据表建议的工作范围。 由于该引脚是输出引脚、因此我们无法对其进行权衡。  

    您能否发送原理图来显示它们连接到 Vb 的器件? 我想知道电流应力是否过大或电容不足。  

    否则、我认为这不会有问题、因为它是稳压器的输出。 我只会检查电路板的直流/直流性能、只要性能是可接受的、我认为这是可以的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此请求是否有任何更新?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的回复。 已与客户再次核实、问题现已解决。 谢谢!