This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3808, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019888/tps3808g01dbvevm-tps3808

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808-Q1TPS3808AMC1311

您好!

在我的电路中、我已将复位输出连接到使能引脚转换器。

条件如下所示、

VDD = 5.1V、MRN = VDD、GND = 0V。

SENSE 电压< Vit RESET 生效=禁用  

在2s 复位的时间延迟后感测电压> Vit 被置为无效=使能。

在正常运行中、根据上述条件、工作正常。

问题:当在线对线之间施加 EFT 瞬态时、转换器将在 EFT 持续60秒后禁用并恢复工作。 在下图中发布了该电路、

在电路输入端(30KPA102CA)有一组瞬变电压、在带有10nF 旁路电容器的 SENSE 电压引脚输入端有4.7V 齐纳二极管。

通过 EFT 瞬态测试建议的可能解决方案。

最大可能值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您能否提供有关发生 EFT 时 TPS3808-Q1及其输出信号的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    电路中使用的确切器件型号- TPS3808G01DBVT (可调电压)

    为应用选择的 VIT 为0.54V

    条件@ 正常

    电路板输入电压= 74V、在2s 复位信号失效的延时时间后、该电压按比例降低至感应电压(2.2V)> Vit (0.52V)。

    即、由于复位信号被连接至转换器的使能引脚、复位被置为无效=转换器的使能。

    条件@ EFT

    电路板输入电压= 74V、按比例降低、以感测电压(2.2V)> Vit (0.52V)、复位有效=禁用转换器。

    一旦 EFT 自动完成、它将恢复为转换器的复位取消置位=使能。

    我以最好的方式解释了这个问题。 可能的解决方案。

    谢谢、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉缺少此信息。

    有效-高到低、

    无效-低电平至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

     当 EFT 瞬态施加到线路到线路之间时、转换器在 EFT 持续60秒后禁用并恢复工作是否有原因?  我想我对 EFT 信号有点困惑。  而不施加 EFT 信号、您的应用就可以正常工作。  当施加 EFT 信号时、TPS3808在60秒后才会失效。  我的理解是否正确?

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您的理解是正确的。

    正常工作状态良好、施加 EFT 信号时、转换器在60秒内禁用、然后恢复工作状态。

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您帮助我了解您的情况。  /MR、VDD 和 SENSE 上是否有示波器照片?  如果将电容添加到 SENSE 和 VDD、会发生什么情况?  是否可以向/MR 引脚添加上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于此测试是在外部实验室中完成的、因此无法捕获示波器照片、而是通过万用表测量复位输出、因此该测试应该为高电平、但在应用 EFT 时它应该为低电平。

    存在电路、

    分别在 SENSE 和 VDD 引脚上连接了10nF 和0.1uF 的电容。

    /MR 引脚直接连接到 VDD、如果我通过上拉电阻器连接它会如何改善?

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TPS3808数据表中显示的电压图。



    如果(感应电压> Vit)大于 某个%、即过驱(%Vit)= 300

    &持续时间= EFT 信号(IEC 610004-4)

    是否可以进行复位???  即、复位信号从高电平变为低电平。

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因为数据表建议使用1nF 或10nF 来抑制感测输入中的瞬态。 在电路中、我使用了10nF。

    具有2.53k 等效电路的电阻分压器电路、用于在检测输入端选择 Vit - 0.52V。  

    SENSE 输入中的 RC 电路为 t = R*C = 2.53k * 10nF = 2.53us、因为上图中我在前面的注释中共享的内容 表明复位发生在图形上方、 因此 、当时序为2.53us 时、EFT 上可能会发生复位。

    可能的解决方案
    如果我们通过将电容器更改为1uF 将 RC 时序从 t = 2.53us 增加到2.53ms、感测输入是否会低于图中的复位曲线。 这样、在 EFT 时不会发生该复位。

    请就可能的解决方案发表您的意见。

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、Ben 离开了。 我正在尝试首先关注该应用程序。 让我改述我看到的内容、如果我理解不正确、你可以纠正我。 EFT (电气快速瞬变?) TVS 两端的电压从标称值50-100V 上升到高达2kV。 您要感应的是该过压吗?  如果发生过压、您希望下游转换器关闭60秒吗? 在正常工作环境(无 EFT)下、我是否正确地理解、在您允许转换器开始转换之前、您需要在 SENSE 引脚不再欠压后延迟2秒? 我看到一些基于齐纳二极管的稳压器为监控器 TPS3808提供 VDD、该稳压器也连接到经历瞬态的该电压。 该稳压器的 VDD 输出通过该瞬态的稳定程度如何? "快速"瞬态的持续时间是多少? 您参考的图7-5 (或9.2)是感测引脚上用于感测欠压的低向毛刺脉冲、但我在应用中看到的是过压现象。 您能纠正我误解的任何内容吗? 谢谢、Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Debugging-sch.pdf

    请查找 TPS3808接口电路的链接。

    说明:

    @正常条件(I/p 电压范围50-100V)典型值-74V

    终端应用要求是、如果 I/p 电压超过47V 持续2s、则应启用转换器。
    启用转换器=复位高电平、禁用转换器=复位低电平。
    将 I/p 电压47V 下调至 SENSE 引脚0.406V、因此如果 SENSE 引脚的 I/p 电压超过0.406V (持续2s)、连接到转换器使能端的 RESET 引脚将变为高电平并启用转换器。 正常情况下工作正常。

    @ EFT (IEC 610004-4)电压+/-2kV

     施加的 EFT 的 I/p 电压为74V、该电压在 SENSE 引脚上降至2.4V。 根据正常工作条件、如果 SENSE 引脚的 I/p 电压超过0.406V 持续2s、则连接到转换器使能端的 RESET 引脚将变为高电平、但在 EFT 条件下、RESET 将驱动为低电平。 在 EFT 持续60秒后、它恢复到正常工作状态、即、复位在 EFT 之后驱动为高电平。

    我以最好的方式解释了这个问题。

    感谢您的支持。

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、我不确定我是否遵循要求和实施、因此我尝试以不同的方式进行绘制。 如果在正常运行 时为 TPS3808提供较低的电压值、并在 EFT 期间提供较高的电压值、则 TPS3808应两次以相同的方式跳闸。 这就是我在下面的时序图中尝试说明的内容。 我尝试在原理图中对功能块进行分组、并用红色突出显示了我不理解的一部分。 似乎有2组电阻分压器用于馈入 SENSE 引脚。 我不理解左侧的原理图。 您能解释一下它应该如何工作吗? 此外、请随时更正我的时序图以解释预期结果;然后、我们可以确定实现该结果所需的电路。 谢谢、Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    (Vin-74V)的@正常工作

    Vsense (2.6V)>Vit (0.406V)复位应在按照时序图发生2s 延迟后变为高电平。

    (Vin-74V)的@EFT 操作

    Vsense (2.6V)>Vit (0.406V)复位应该在2s 后变为高电平、但它会变为低电平(红线)、如时序图所示。

    功能块中突出显示的红色表示通过齐纳二极管和组织间隙分压器电路(网络感应)进行降压、并作为 AMC1311BDWR 的输入、用于感应输入电压。

    根据 i/p、它是保护电路、极性无关电路和滤波器、如下图所示。

    感谢您的帮助。

    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果检测波形符合时序图、则2秒后复位输出没有理由再次变为低电平。 如果我只看灰色和绿色框、我就会发现没有什么问题。 如果红色框的感应输出连接到灰色框的感应输入、而没有连接到其他任何组件、那么我不理解2组电阻分压器的用途。 很抱歉、我回答一个问题、但我仍在尝试了解红色和灰色框的实施和意图。 这些感应网络是否与您添加的蓝色导线中所示的相同且连接很硬、或者是否有其他东西连接到了其他地方? AMC1311连接在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    感谢您的患者尝试理解电路。

    在 EFT 操作中、即使 Vsense 电压> Vit、复位输出也会变为低电平。  是否存在复位可以变为低电平的任何情况?

                                         或

    TPS3808数据表中感应引脚瞬态抗扰度部分下的图形


    问题 w.r.t 至上图。
    在 EFT 时会创建条件、使 其高于曲线、因此会发生复位(即、复位低电平=禁用转换器)

    2个电阻分压器的用途是1作为 AMC1311的输入、另1作为 TPS3808的感测引脚的输入。 PFA 图像

    谢谢、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您提到的图中提到的瞬态是针对低向瞬态的、这意味着电压低于 VIT-、此时的骤降大于过驱、并且时间长于(图中的较高值)图形中显示的最小值。

    如果检测电压曲线如我在时序图中所示、即高于 Vit 阈值并保持高于该值、则没有理由将复位变为低电平。

    唯一可导致复位变为低电平的情况是低于 Vit 或 MR 低于其 Vil。 我看到 MR 连接到 VDD、因此我不确定是什么导致复位变为低电平。

    另一个需要考虑的问题是、当 TPS3808从低电平释放复位时、它实际上不会将其驱动为高电平。 它是一个开漏输出、由于上拉而变为高电平。 如果有任何东西耦合到输出并将其拉至低电平、则复位可能会变为低电平(有线 OR)。

    最后、我可能无法理解 EFT 瞬态-是高向瞬态、它会产生比正常值更高的感应电压、对吧?

    根据我在互联网上发现的有关 IEC61000-4 EFT 的信息、这些是短暂的瞬变、而不是我在时序图中展示的持久的高通脉冲。 电压是否可能实际下降、一旦电容器上存储的电压衰减至低于 Vit、复位就会生效。 在~2S 时发生 VIT 以下的衰减可能是偶然的。 正如 Ben 所指出的、最好是知道该瞬态在示波器镜头中捕获的实际情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、
    感谢您的澄清和解释。

    另一个需要考虑的问题是、当 TPS3808从低电平释放复位时、它实际上不会将其驱动为高电平。 它是一个开漏输出、由于上拉而变为高电平。 如果有任何东西耦合到输出并将其拉至低电平、则复位可能会变为低电平(有线 OR)。
    - TPS3808的复位引脚仅连接到转换器的启用/禁用引脚。 启用转换器的条件在转换器的数据表中给出、如下表所示:

    对于启用-复位引脚应开路。
    对于禁用-复位引脚应以1mA 的电流驱动为低电平。

    最后、我可能无法理解 EFT 瞬态-是高向瞬态、它会产生比正常值更高的感应电压、对吧?
    -如果 EUT 的直流 IP 为(74V 典型值)、则在74V 的直流 IP 上施加2kV 幅度的 EFT 瞬态、而不是在 r.t 下施加到 GND。 因此、很显然、感测电压将高于阈值电压。

    根据我在互联网上发现的有关 IEC61000-4 EFT 的信息、这些是短暂的瞬变、而不是我在时序图中展示的持久的高通脉冲。 电压是否可能实际下降、一旦电容器上存储的电压衰减至低于 Vit、复位就会生效。 在~2S 时发生 VIT 以下的衰减可能是偶然的。 正如 Ben 所指出的、最好是知道该瞬态在示波器镜头中捕获的实际情况。
    - IEC 61000-4 EFT 波形为瞬态,如下所示,它不是持续时间较长的高脉冲,如时序图所示。
    据我了解、EFT 波形何时关闭、瞬态电容器上存储的电压将不会低于 Vit 衰减、从而使 RESET 生效。 为了解决问题、我们需要按照 Ben 的建议捕获示波器截图。

    谢谢、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、我得出同样的结论-需要监控 SENSE 引脚上的电压以查看其是否降至 Vit 以下- 这就是触发 RESET 再次变为低电平的原因。 如果 TPS3808器件可能由于瞬变而损坏、您可能需要将其与电路板隔离并进行测试、还需要使用已知良好的全新器件进行实验室测试。 很抱歉、我目前所提供的信息无法得出另一个结论。 此致、Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您的终端是否有任何更新?  我从我的休息时间回来。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BEN/Ajay、
    感谢您提供的信息、我们下周 在外部实验室中尝试实验的时间间隔。
    我将向您提供范围截图、以便我们找到解决方案将会很有用。 我再次感谢大家的支持。
    此致、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    请随时向我们发布。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将该线程反向撞回到顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是否有任何更新?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    通骨髓我们有了测试的时间槽、如上所述、我们将为您提供用于分析的示波器快照。

    此致、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的告知。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    继续提供上述信息。

    网络的 PFA 范围截图(检测别名 VIN-FILT、MRN/VDD、复位别名远程开/关)

    EFT:
     +/-1kV (峰值)、
    5 kHz 重复频率、
    15ms 突发、
    300ms 周期

    示波器设置@1S:

    范围设置@100us:

    范围设置@2us

    备注:
    施加 EFT 时 SENSE 和 MRN/VDD 网络的瞬态会将 TPS3808的复位输出驱动为低电平、以防禁用转换器。

     在施加 EFT 时、是否有任何解决方案可以抑制 SENSE 和 MRN/VDD 网络上的瞬变。

    此致、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您是否尝试在 SENSE 引脚上添加 LPF (RC 类型或射频扼流圈)?  由于 SENSE 引脚本质上是高阻抗、因此添加低通滤波器(LPF)将过滤掉瞬态。  对于/MR 引脚、我还会添加一个 LPF、以减少进入/MR 引脚的"噪声"。   

    是否也尝试增加 VDD 上的电容?  较大的电容器将降低进入 VDD 引脚的电压瞬态的振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供相关信息。

    使用 SENSE 引脚中的现有 R 和 C:截止频率 Fc 为2.045KHz
    测试条件: +/-1kV (峰值)、 5kHz 重复频率、15ms 突发、 300ms 周期
    测试结果: 
    完成持续时间为60秒的 EFT 脉冲测试2秒后、EUT 恢复运行。
    测试条件: +/-2kV (峰值)、 5kHz 重复频率、15ms 突发、 300ms 周期
    测试结果:完成持续时间为60秒的 EFT 脉冲测试2秒后、EUT 恢复运行。

    修改了 SENSE 引脚中的 R 和 C:截止频率 FC 为0.51Hz
    测试条件: +/-1kV (峰值)、 5kHz 重复频率、15ms 突发、 300ms 周期
    测试结果: 
    EFT 测试期间正常运行
    测试条件: +/-2kV (峰值)、 5kHz 重复频率、15ms 突发、 300ms 周期
    测试结果: 
    完成持续时间为60秒的 EFT 脉冲测试2秒后、EUT 恢复运行。

    备注:
    通过增加 SENSE 引脚的 FC 值(EFT 直至达到+/-1KV (峰值))、测试进度有所改善。 LPF 仅在 SENSE 引脚上修改、而不是在 MRN/VDD 引脚上修改、您建议增大 MRN/VDD 引脚中的电容值将降低截止频率、并且测试结果可能会发生变化。

    再次感谢您提供的宝贵信息。

    此致、
    Vijay M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您提供相关信息。  我很高兴这一好消息。  祝您好运、如果您有任何其他问题、请联系我们。   周末愉快!