This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:硬件版本问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021769/bq78z100-hardware-version-problem

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们发现 bq78z100 IC 硬件版本总是会发生变化。 我们不知道原因。 我们本月购买了三个批次。  在第一批中、我们阅读了 bqStudio 的 IC 硬件版本。 返回值为0x0B。 但是、在第二个批次中、它是0x03。 我们还在第二个批次中找到了一些0xFF。 此外、在第三个批次中、它是0x02。 第三个批次中仍有一些0xFF 混合。 我们想知道:1. 为什么 有一些0xFF HW 版本 IC 与其他 HW 版本 IC 混用?  2. 这些版本有何区别? 哪一个 是最新的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jidong、

    版本应在单个批次中相同。 请发送从 bqStudio 读取值的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢你的答复。 我发布了下面的屏幕截图供您参考。 硬件版本似乎在0x02和0xFF 上不稳定。 每张图片都是 bqstudio 读取的硬件版本样本数次、返回值有时会更改。 请帮助解释为什么很多硬件版本不同、以及为什么有时会发生更改。 谢谢!

       

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jidong、您好、看起来通信中可能存在噪声或干扰。 我看到寄存器上的扫描按钮被打开。 请尝试在其关闭后读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    关闭扫描按钮后、我再次尝试读取硬件版本。 有时仍然发现硬件版本更改。 请查看我发布的以下图片。 尽管硬件版本可能 会由于 有时的噪声或干扰而发生变化、但我发现硬件版本未从0xFF 更改为正确的版本、例如0x03或0x02。 我 不明白  为什么有不同的硬件版本。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jidong、

    我在图片中注意到 bqStudio v1.3.52中读取的值错误

    0x02由 bqStudio v1.3.104返回。 这可能是 bqStudio 软件版本问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我认为硬件版本不应随  bqstudio 软件版本而改变。 我没有使用  bqstudio 更改硬件版本。 我只读它。 我再次使用 相同的 bqStudio 版本验证了它。 0xFF 仍然是0xFF、0x02仍然是0x02。  在 bqStudio 版本之后、它们没有发生变化。 请参阅我在下面发布的屏幕截图。 因此、我认为根本原因不是 bqstudio 版本问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jidong、

    请告诉我们 IC 的购买地点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我们从 Arrow Electronics 在中国深圳的分公司购买了这些产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jidong、

    谢谢你。 在 bq78z100处于 I2C 模式和对闪存进行编程之前、您能否检查硬件版本? 由于 HDQ 通信容易出错、我们需要排除通信错误。 I2C 将使您对结果更有信心。 编程错误值也可能导致固件意外运行。 这可能会导致通信问题。 我们也应该能够排除这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    HDQ 模式返回 I2C 模式后、硬件版本0xFF 无法恢复0x02或0x03。 但是、在 I2C 模式更改为 HDQ 模式之前、我们不知道这种情况。 我们将在下一次 I2C 模式下设置硬件版本检查、以查看是否仍有不同的硬件版本。 如果我们有更多信息、我们将通知您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jidong、

    听起来不错。