This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:与 MCU 的电子保险丝连接

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25927, TPS25200, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023331/tps25927-efuse-connection-with-mcu

器件型号:TPS25927
主题中讨论的其他器件: TPS25200TPS2596

大家好、

我们的客户正在寻找 一个电流测量 IC、该 IC 的电流测量范围为0-500mA、用于保护、例如电子保险丝、但它必须与 MCU 通信、因为电流限制应该由 MCU 确定。 像 TPS25927这样的电子保险丝是否可以与 MCU 连接?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    客户需要更改 MCU 的电流限制? 所需的电流限制范围是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    所需的电流限值仅为0-500mA、如果超过500mA、则必须由 MCU 确定该限值、并且电流限值应由 MCU 固定。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我认为我不理解。 请参阅,电流限制意味着如果负载尝试消耗的电流大于设置的电流限制,则电子保险丝将限制流经该电流的电流,使其等于电流限制。  

    现在、您必须在电子保险丝的 ILIM 引脚上选择一个特定的电阻器值来设置电流限制。  

    每个电子保险丝器件都有一些您可以设置的最小电流限制和最大电流限制。 最小电流限制不为零。

    那么、在客户应用中、他们需要的最小电流限制是多少以及最大电流限制是多少?

    使用 TPS25927器件、您可以将最小电流限制设置为1A、将最大电流限制设置为5A。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    客户希望与 MCU 进行电子保险丝通信、以便在 MCU 处于过流状态时向其发出提示、这是否可以通过任何电子保险丝实现? 它们所需的最大电流限制为500mA。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    根据电流限制要求、我们有 TPS2596和 TPS25200。

    TPS2596具有 ILIM 引脚。 该引脚提供与流经器件的电流成比例的电压。 这可能是可以使用的。

    2. TPS25200具有低电平有效的 FLT 引脚,当存在过流时该引脚变为低电平。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    对于这两个器件、是否可以将其连接到 MCU?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    TPS25200 FLT 引脚提供数字信号、以便 MCU 可以读取该信号。

    TPS2596 ILIM 引脚提供模拟信号 、可连接到 ADC。 我认为只要不加载该引脚、就可以将其连接到 MCU 模拟引脚。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    对于 TPS25200、如果我们在 ILIM 引脚上放置一个150k Ω 电阻器来设置600mA、它将在0-600mA 之间工作? 如果它超过710mA 电流消耗、那么它将断开电路并在故障引脚上提供低电平有效?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    当您使用150K 时、这意味着电流限制的典型值为647mA。 当电流超过647mA 时、器件将快速关闭、并再次启动将焊盘限流至647mA 的焊盘。 当器件进入过流状态时、FLT 将在8ms 计时器后变为低电平。

    此外、正如您提到的、客户希望最大电流限制为500mA、他们还可以更改电流限制、以便也可以将其设置为200mA 等较低的值?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    我们的客户不希望仅设置最大的最小电流限制。 考虑到我们的客户已设置150k 欧姆以限制高达647mA 的电流、它是否甚至可以在200mA 下运行? 对于 TPS25200、是否可以运行到647mA? 我们只能将5个限流值设置为5个不同的电阻值、这是正确的吗?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 之前我从您的解释中考虑到客户希望更改电流限制、因此我建议使用 TPS25200、因为它还可以设置较低的电流限制。

    我们有最新器件 TPS259470、其 FLT 引脚电流限制较低。 请检查此器件。 您可以使用此器件设置500mA 电流限制。

    当您设置电流限制时、器件将允许低于电流限制的所有电流电平通过、而不会出现任何阻断。 当电流超过电流限制时、仅发生限制或阻断。 对于任何电子保险丝器件、您都可以使用建议范围内的任何电阻器值来设置任何电流限制值。

    例如、对于 TPS259470:

    您可以选择6.65k 和549 Ω 之间的任何电阻器。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    希望问题得到解决。 现在关闭主题。 如果出现查询、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel