This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022261/lmz31710-schematic-review

器件型号:LMZ31710
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595

尊敬的团队:我们正在进行新设计、我们使用以下 TI 组件

 TPS1HA08CQPWPRQ1

 2. LMZ31710RVQT:12V 至1.35V  

 TPS75601KTTT:3.3V 至2.5V

 TPS7A8400ARGrt:1.5V 至1V

 TPSM82822SILR:5V 至3.3V

 SN74CBTLV3257RSVR

 7、TS3A44159PWR

 TXS0102DCTR

 9. LM27761DSGT:5.5V 至-5V

10. LMX2595RHAT:16GHz 输出

请您查看上述组件的原理图。 原理图附在下面

e2e.ti.com/.../TI_5F00_review.pdf

我还请求您查看 LMX2595的环路滤波器计算。

有关 LMX2595的查询

如果未使用 RFOUTB 引脚、能否将其保持未连接状态

2.如果未使用 Sysrefreq、Rampclk、Rampdir 引脚、能否保持未连接状态

查询 SN74CBTLV3257RSVR、 TS3A44159PWR

未使用的通道能否保持未连接状态

--

此致、

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keerthana、

    我已经查看了 LMZ31710的原理图、看起来不错。
    但我不知道 LMX2595和您在这里提到的其他 TI IC。

    如果您在寻找有关所用其他 IC 的专家反馈、请分别发表您对每个器件的问题。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yitzhak 的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    如果您的问题得到了解答、请帮助您单击已解决按钮。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    在 LMX 器件上添加注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如  Yitzhak 所说的、 如果您在寻找有关所使用的其他 IC 的专家反馈、请分别发布您对每个器件的问题。

    让我们先关闭该主题。

    谢谢。