This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:默认 SYS 电压不正确

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120AEVM, BQ25120A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022839/bq25120aevm-default-sys-voltage-incorrect

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25120ABQSTUDIO

您好!

我的客户 使用 了 BQ25120AEVM、但发现默认 SYS 电压为3.3V、如数据表所述、默认设置应为1.8V、

他使用 GUI 设置 BQ25120A SYS 电压寄存器、但没有任何响应、但通过 GUI 显示如下所示、器件具有 ACK 正常且可以正常读取、

 导致此问题的任何可能原因?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    循环输入电源后、SYS 引脚电压读数是多少? 如果它们使用 bq25120a、则默认值应为1.8V。 他们能否检查芯片顶部标记?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我发现 J1 I2C 上拉跳线导致系统3.3V 漏电、我们已经解决了这个问题、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我遇到 EVM 无法充电、您能帮我检查是否有任何设置错误吗?

    充电状态显示故障、但我不知道哪一部分出错。

    谢谢!

     

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    如何在 EVM 上设置跳线?  这可能是 ILIM 故障、因为它没有自己的寄存器。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们已检查 ILIM 是否为1k 欧姆作为 EVM 默认设置、并且寄存器也设置为最大400mA、

    是否可能导致此充电状态错误?

    我将客户的 EVM 设置如下所示、您是否会帮助检查出任何问题?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否能够重现错误? 如果是这样、您可以尝试从 bqstudio 中记录日志、这可能会向我们提供有关其发生原因的提示。

    图像有点模糊、我无法完成所有连接。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅随附的日志和寄存器表、如下所示。

     e2e.ti.com/.../BQ25120AEVK_5F00_Log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供日志。  在第一个样本中、VIN_UV 为0x40。 当输入低于 V (UVLO)- VUVLO (HYS)时、VIN_UV 被置位。

    最好查看输入电压波形。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已经检查了 Vin 波形是否正常、没有任何异常压降、

    请参阅下面的波形。

    如果它是 由 VIN_UV 引起的、 为什么 VIN_UV 故障状态是正常的?

    VIN 波形:

    VIN_UV 故障状态显示正常。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我更详细地了解一下、您可以期待在本周结束时收到回复。

    我还能知道 Vbat 的测试条件吗?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    VBAT ~3.7V、使用电源设置4.2V/0.5A、可以正常充电。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    当寄存器0x00读取 C5时、这表示 VIN_DPM 环路处于活动状态、这是一个故障、 并在表11中列出。 故障和状态条件响应。 VIN_DPM 故障在0x01中没有其自身的位。 将 Vin 恢复到 Vin_DPM 阈值以上应可清除故障。

    日志第一行中的 Vin_UV 故障可能来自 Vin 缓慢斜坡。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我发现您在 e2e 网站上的回复与 e2e 向我发送邮件不同?

    哪一个是正确的?

    对于 VIN_UV、您可以看到下面的 VIN 波形、它非常平稳地升至5V?

    什么原因可能会导致 BQ25120A 触发 VIN_UV 故障?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    请忽略电子邮件中的消息、我必须对其进行编辑以确保准确性。

    当输入低于 V (UVLO)- VUVLO (HYS)时、VIN_UV 被置位。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    抱歉、我不理解您的意思、

    您是说显示  VIN_UV、因为 输入降至 V (UVLO)- VUVLO (HYS)以下、对吧?

    但我的问题是、您可以看到上面的波形测量的 VIN、它始终高于 V (UVLO)、但为什么它始终显示 VIN 低于 UVLO?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    [引用 userid="472872" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022839/bq25120aevm-default-sys-voltage-incorrect/3791179 #3791179"]

    但我的问题是、您可以看到上面的波形测量的 VIN、它始终高于 V (UVLO)、但为什么它始终显示 VIN 低于 UVLO?

    [/报价]

    此测试是否产生 VIN-UV 故障? 我是指您共享的日志、其中第一行显示了 VIN_UV 故障。 如果 Vin 上的斜升缓慢发生、这是可能的。  

    在上面的波形中、明显有一个 Vin 低于 V (UVLO)的周期。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、在周期1中、在此阶段、我只插入3.7V 电池、这次 Vin 5V 没有插入、因此 Vin 为低电平。

    此时 I2C 接口不工作。

    在周期2中、我插入 Vin 5V 以启用充电。 但显示了 VIN-UV 故障。

    问题1:这是正常的吗? 为什么 BQ25120A 在5V 升压后没有干净的故障位和正常充电? 我是否需要干净的故障位或其他东西?

    Q2:在周期1中、仅插入3.7V 电池、但没有 I2C 通信? 这是正常的吗? 它应该由电池供电。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    1. 请提供 bqstudio 日志、以便我们进行验证。 我想我已经在这个主题中提供了足够的信息、让您可以说它是否正常
    2. 必须将器件置于有效电池模式、以启用无输入电压的 I2C。 请参阅 数据表第9.4节

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    bqstudio 日志已在上一帖子中提供。 请参阅以下内容。

    e2e.ti.com/.../8551.BQ25120AEVK_5F00_Log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我已经讨论过这个问题。 请在主题中查看我之前的答案。 现在,这已经偏离了原始问题,所以我将锁定它。 如果您需要继续讨论、请发布新帖子。

    Nick