This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:直流输入

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022930/ucc28730-q1-dc-input

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

尊敬的女士/先生:

我们希望设计一个具有高达300V 高直流输入的隔离式电源稳压器。

我从 TI 网站下载了一个 SLUC579_UCC28730设计计算器 Excel 文件,它专为交流输入、

当我将线路频率设置为0时、许多单元格将显示无效、您能否共享一个新的直流输入设计计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您可以参考适用于直流输入应用的 Webench 或数据表公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试理解运算的基本原理、但我不理解以下两个参数和公式:

    DMAGCC 定义为恒定电流 CC 运行期间的次级二极管导通占空比。 在中
    UCC28730-Q1、它在内部固定为0.432。  我不在待机状态下,它似乎是一个与变压器次级侧相关的参数,但为什么它是控制器内部的固定值?  它与初级 MOSFET 占空比之间有何差异? 是否有任何有关它的详细说明?

    2.我不理解 VCCR 及其定义"恒定电流调节因子"、这是什么?

    3.在第12页,rcs=(VccrX nPS)方形(η)/2xIocc 中,我不理解该公式的方式,您能解释更多细节吗?

    BTW、我想附加设计以供审阅、但我不知道如何附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DMAGCC 是器件在临界导通状态下运行时在开关周期内的变压器退磁时间。  选择变压器匝数比时、该值应为0.423。  数据表中的等式10将展示这与 Dmax 的关系。

    2. VCCR = 0.319V,恒定电流调节系数。 NPS =一次侧绕组与二次侧绕组匝数比。  IOCC =恒流模式下的输出电流。  RCS 是电流感应电阻器。   变压器效率项的平方根。  我不确定该方程是如何推导出来的。  不过、在一般情况下、变压器的效率约为0.96至0.97。

    Rds、