This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:输入未对地短路5V IN 和3.3V OUT

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018155/tlv62568-input-is-failing-shorted-to-ground-5-volt-in-and-3-3v-out

器件型号:TLV62568

该芯片 TLV62568有问题。  输入未对地短路。  从现场返回的3个部件上发生了这种情况。  在我查看退回的产品时、有一个出现故障。  5伏输入已经被下拉至4.5伏、输出也是4.5伏。 开关引脚 将~3.3V 切换至4.5V (不是 GND)、输出为4.5伏(不是3.3V)、几分钟后、芯片完全发生故障、输入对地短路。  更换 TLV62568、一切正常。  有什么想法吗?  

输入引脚 未接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否提供您的 PCB 布局以及 VIN、SW 和 VOUT 的波形? 这将有助于我们更好地理解这个问题。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    只是一个软提醒。 您的问题是否已解决?  如果您仍有任何疑问/疑虑、请随时咨询!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我要关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    法赫恩