请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62568 该芯片 TLV62568有问题。 输入未对地短路。 从现场返回的3个部件上发生了这种情况。 在我查看退回的产品时、有一个出现故障。 5伏输入已经被下拉至4.5伏、输出也是4.5伏。 开关引脚 将~3.3V 切换至4.5V (不是 GND)、输出为4.5伏(不是3.3V)、几分钟后、芯片完全发生故障、输入对地短路。 更换 TLV62568、一切正常。 有什么想法吗?
输入引脚 未接地