This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:RM48L952的哪些引脚可与 WDT 的 WDI 和 WDO 引脚连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023178/tps3430-q1-which-pins-of-rm48l952-to-connect-with-wdi-and-wdo-pins-of-wdt

器件型号:TPS3430-Q1
主题中讨论的其他器件:RM48L952TPS3430

您好!

我 是设计中的 RM48L952DPGET。 我需要将 WDO 和 WDI 引脚连接到看门狗计时器 IC。  
我不确定 要连接 RM48的哪些引脚。

谢谢、此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    我不熟悉 RM48L952 RISC 闪存微控制器、但您是否在 RM48L952的数据表中看到过6.4 (第60页)、6.7 (第73页)和6.18 (第104页)部分?  您可以使用来自微处理器的(nRST)信号、/NMI 和/或 GPIO 来输出馈送到 TPS3430的时钟信号。   

    以下文章可能有助于回答您的问题:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa789/slaa789.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    本应用手册建议向您展示如何使用 MSP 微控制器执行 TPS3430等功能。 我也不确定他提到的页面是否能解决您提出的问题。 RM48有一个内置数字窗口式看门狗定时器。  您是否询问 TPS3430作为外部冗余 WDT? 我认为 RM48 GPIO 可用于将 WDI 驱动到 TPS3430并将 WDO 作为中断返回。 您对 RM48 GPIO 的看法是什么-您的系统设计中的其他功能是否都采用了这些看法? 如果您需要有关将 GPIO 用于中断的详细信息、请告诉我。 我需要联系我们负责 RM48的姐妹部门、但我们可以找到支持您所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay 的反馈和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    就该主题与您进行跟进。  是否有关于将 GPIO 用于您感兴趣的中断的详细信息?  请告诉我、我可以尝试向您提供这些信息。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢、祝您好运!