This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:lm5143-Q1内部误差信号放大器参数

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023192/lm5143-q1-lm5143-q1-internal-error-amplifier-parameter

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

我想将 LM5143Q 用于 IBB 设计、因此我想计算反馈环路。

由于误差信号放大器是内部的、您能否按下表分享内部误差信号放大器参数?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    适用的参数在数据表 EC 表中给出。

    跨导误差放大器增益是其 gm 乘以放大器的 Rout、约为95dB。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复、 以下是客户计算 IBB 补偿期间有关 LM5143Q 的三个令人困惑的问题:

    1.Ri=a*Rs,那么这里的"A"是 cs 放大器增益=12,'Rs'是电流感应电阻器值,对吧?

    2.在 D=0.5时有一个 KM=(Vin+Vout)/Vslope;如何在这里计算 Vslope?

      在我们的数据表中、220k 时为 SLOPE2=64mv/us、2.2MHz 时为 SLOPE1=557mv/us、如果频率为100k 或400k、如何计算匹配的斜率? 除了,Vslope = SLOP*PERIOD?或 Vslope = SLOP*PERIOD* Duty?

    3.在上面的波特图中,wz 频率小于 wl; 如果 wz 计算结果大于 wl,在您看来是否合理?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    1. 正确。

    2. 斜率补偿随 Fsw 线性增加。 这意味着在给定的开关周期内、斜率补偿振幅大致恒定。 占空比通常不用于该计算。

    3.wz 是来自电流模式控制的高频极点、通常高于 ESR 零点频率 wz。 因此、Ibb 配置可以受益于电解电容器(具有相对较高的 ESR)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的快速响应:

    1.好的

    正如您说过不使用占空比时、我是否可以理解:如果频率为220k、SLOPE2=64mv/us、则 Vslope = 64mv/us * 4.55us=291mv、对吧?

    3.您在这里是指"WL 是来自 CM 控制的高频极点"吗? wz 只是起雾。

    [引用 userid="87206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023192/lm5143-q1-lm5143-q1-internal-error-amplifier-parameter/3792456 #3792456"]wz 是来自电流模式控制的高频极点[/引用]

    最好使用高 ESR 输出电容器以 实现较小的 ESR 零点频率、我在这里是否有正确的理解?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.计算结果是正确的。

    3、是的、我在这里指 WL、高 ESR 电容器提供了一个零点、有助于消除适用于 IBB 拓扑的 RHP 零点的影响。