This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320-Q1:原理图和 PCB 布局回顾

Guru**** 2575915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM76003-Q1, TPS65320D-Q1, LM5163-Q1, TPS22919-Q1, TPS61165-Q1, TLV766-Q1, TLC5926-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022445/tps65320-q1-schematic-and-pcb-layout-review

器件型号:TPS65320-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1LM76003-Q1TPS65320D-Q1LM5163-Q1TPS22919-Q1TPS61165-Q1TLV766-Q1TLC5926-Q1

您好!

我们正在为商用车辆设计新的仪表组。 下面是我们计划在此集群中使用的 TI 器件列表。

  1. LM7480-Q1
  2. LM76003-Q1
  3. TPS65320D-Q1
  4. LM5163-Q1
  5. TPS22919-Q1
  6. TPS61165-Q1
  7. TLV766-Q1
  8. TLC5926-Q1

输入电压最大为60V、我们调节12V (摄像头)、9V (TFT 背光)、5V、3.3V。

  对于 LM7840-Q1、LM76003-Q1、LM5163-Q1由 TI 完成审核。  我们需要    TI 对 TPS65320D-Q1的电路进行审查、然后再进行最终 PCB 设计。  请为此讨论创建一个私人主题。 以便我们可以共享原理图和 PCB 布局文件。

谢谢

Kapeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kapeesh、

     我创建了一个专用线程;您可以接受共享设计文件的请求。  


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    我可以在何处上传这些文件? 我们可以通过电子邮件分享详细信息吗? 如果是、下面是我的邮件 ID。

    谢谢

    Kapeesh

    kapeesh.kumar@veethree.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    Phil 本周已不在办公室、但下周应该能够继续这项审查。 在接受他的朋友请求后、您应该能够通过私人消息向他发送必要的文件。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

      我已向您发送电子邮件、以共享您的设计文件进行审查。  

    谢谢!
    Phil