This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:如何尽可能高效地降低动态负载中的压降?

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022292/tlv62569-how-to-reduce-the-voltage-drop-in-a-dynamic-load-as-efficiently-as-possible

器件型号:TLV62569

尊敬的团队:
大家好、我想了解一下降压转换器。
该电路由以下部分组成、输出电压的纹波如下所示。


此时、我尝试将输出电压纹波保持在36mV 以内、即1.8V 的2%。

为了减少电压纹波、开关器件的电感减小、大容量电容器增大。
此外、我尝试通过增大反馈电容器来增加交叉频率、以加快占空比变化的反应速度、从而降低纹波、但没有效果。

一个)。 我是否可以询问是否有其他方法可以降低如图所示的 DIP 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    感谢您发布您的查询。

    首先、我想澄清一下您 的主要关注点。 是纹波还是瞬态(动态负载)? 您能分享测试条件吗(请参阅下面的详细信息)?  

    -最小 Iout

    -最大输出电流

    -负载电流压摆率(对于动态负载)

    为了确保 TLV62569稳定、最大 Cout 应为2 x 22uF (请参阅下表)、这是您的应用已经超出的范围。 实现低纹波电压(动态负载或稳态条件)的一种可能选择是改用 TLV62569A (强制 PWM)。 但是、在轻负载条件下、效率会更低。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    只是一个软提醒。  问题是否已解决?

    谢谢你。

    此致、

    Excel