This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:IQ 不能在数据表中进行加工

Guru**** 2381590 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019533/tlv62568-iq-is-not-maching-to-the-datasheet

器件型号:TLV62568

你(们)好

我已经设计了一个使用 TLV62568DBVT (35uA)的电路、但我的测试结果与数据表中提到的结果不同。

原理图:

静态电流

空载输出电压 1.803V      
空载 IQ @ Vin 124uA @ 2.7V 143uA @ 3.3V 153uA @3.6V 173uA @ 4.2V

您能否建议导致这种高 IQ 的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您向我们提出您的问题。

    首先、IQ 定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流(有关详细信息、请参阅随附的应用手册)。 在实际应用中、该器件仍在进行切换、即使在空载条件下也能保持输出电压。 我要强调的第二个问题是电流表的精度。 如果设备在测量低电流(十分之一 uA)时精度较低、则会出现明显误差。

    您能否共享输入电流测量的测试设置和设备?

    您在评估中使用的是我们的 EVM 还是您的电路板?

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../8484.Iq_5F00_slyt412.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用过北欧半导体电源分析器套件2

    我正在使用自己的板。

    顶层视图

    在该电源部分中、第二层为全 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavlav、您好!

    感谢大家分享 PCB 布局。

    我还不清楚您是如何测量输入电流的。 在测量输入电流之前、您是否断开了 TLV62568与电路其他部件的输出? 您使用了什么设备? 如果您可以提供原理图和测试设置照片、这将很有帮助。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此工具(https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Power-Profiler-Kit-2)向电源部分提供电压、然后使用同一工具测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您的快速响应。

    "BAT"是否连接到除 TLV62568以外的电路的任何部件? 您能否移除 R44并重新测量输入电流? 如果您能共享完整的原理图、以便我更好地了解电路运行、那将是一件很棒的事情。 如果是机密信息、您可以向我发送一封私人邮件、并附上了该文件。

    谢谢你。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R44连接在电路板上以测试空载电流。

    BAT 仅连接到为 TLV 电路供电的功率分析仪。

    您可以信任我、输入侧和输出侧都没有任何其他东西连接到 TLV 电路、因此其他电路无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    注意到。

    I (Q)在我们的生产线上经过100%测试。 因此、我们确信该值应与数据表中所示的镇流器相同、除非器件受到轻微损坏或降级、这会导致 I (Q)增大。


    您是否尝试用样品替换它并检查 I (Q)? I (Q)是否减小? 请分享数据。
    此外、您能否捕获 SW 引脚电压波形并测量开关频率、以便我将其与我们的 EVM 进行比较?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    只是一个软提醒。 您对我之前的帖子是否有任何反馈?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    是否有更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论和其他问题来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel