This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:我想知道器件的 IQ

Guru**** 2510805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019337/tps62740-i-want-to-know-about-iq-of-the-device

器件型号:TPS62740

我 正在使用具有良好 IQ (360nA)的直流/直流器件。

我的直流-直流没有负载、那么我们可以说 I (in)=I (q)

如果 dc-dc 有负载,那么 i (in)=i (q)+i (out)或 i (in)=i (out)?

哪一个是正确的。  

请告诉我

谢谢、  

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    IQ 定义为 IC 在空载和 非开关但启用的条件下消耗的电流(请参阅随附的应用手册以供参考)。 因此、虽然差异很小、但不能准确地说 i (in)= i (q)。 对于具有更高负载的输入电流、由于器件持续开关、I (q)将变得更少、因此更复杂。

     如果您想了解 I (IN)、最好使用效率数据进行计算(请参阅下面的公式)。 您是否有需要了解输入电流的特定应用条件(输入电压、输出电压、输出电流)?

    I (IN)=(Vout x Iout)/(Eff x Vin)

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../Iq_5F00_slyt412.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel、您好、

    感谢您的回复。  

    阅读完您的帖子后、我可以理解 i (q)不等于 i (in)。  

    我们能不能说像 i (in)=i (out)+i (q)这样的东西?

    如果我错了、请纠正我的问题。

    是的、我可以通过您所附的应用手册了解相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    我的同事 Excel 目前正在度假。 但我很乐意回答你的后续问题。

    对于降压转换器、您上一篇文章中输入电流的公式不正确。 如果您使用的是 LDO、则该值将有效。

    对于降压转换 器、请坚持所述的公式 Excel:I (in)=(Vout x Iout)/(Eff x Vin)。 输入电流的 I (q)分量已包含在效率因子(Eff)中。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    您还有其他疑问吗? 否则、我们将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel